This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:不再检测以太网电缆、也未检测到 PHY 芯片的复位。

Guru**** 2479855 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625, SK-AM62B, DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450307/am625-the-ethernet-cable-is-no-more-detected-the-reset-of-the-phy-chip-is-also-not-detected

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件: SK-AM62BDP83867IR

工具与软件:

您好!

我们在使用基于 AM256 EVM 的电路板时遇到问题。

有时、当以太网电缆仍连接到交换机时、Linux-RT (TISDK 09.02)会将以太网接口显示为关闭状态。

交换机上以太网连接器的 LED 和 AM625板上的 LED 关闭。

拔下并再次插入电缆时、Linux 下没有检测、LED 仍处于关闭状态。

使用 GPIO 可以在 PHY 芯片组上完成复位、但不能解决该问题。

使以太网链路再次可用的唯一方法是重新启动 AM625板、因为命令"systemctl restart systemd-networkd"无效。

Linux 中没有显示问题的跟踪日志、/var/log/messages 和 journalctl 中的最后一个跟踪日志显示链接已启动。

但命令"IP a"表明链路已断开。

AM625上的以太网控制器是否存在任何可导致此类行为的已知问题。

可以执行哪些测试来确定问题的根本原因?

您能给我提供一种方法来重置 AM625侧的以太网控制器吗?

感谢你的帮助。

Alexis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、  

    有时、当以太网电缆仍连接到交换机时、Linux-RT (TISDK 09.02)显示以太网接口为 down。

    据我所知、在 SDK 09.02 Linux RT 上不存在可导致在 SK-AM62B EVM 上出现此行为的已知问题。 定制设计的电路板启动后是否立即出现此问题、或者链接是否在一段时间后断开?

    您的电路板上有多少个以太网接口? 如果启用了多个接口、是否仅在一个接口上发生此问题?  

    发生此问题时、您是否可以共享控制台日志? (包括启动日志)

    [报价用户 id="52392" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450307/am625-the-ethernet-cable-is-no-more-detected-the-reset-of-the-phy-chip-is-also-not-detected "]

    拔下并再次插入电缆时、Linux 下没有检测、LED 仍处于关闭状态。

    使用 GPIO 可以在 PHY 芯片组上完成复位、但不能解决该问题。

    使以太网链路再次可用的唯一方法是重新启动 AM625板、因为命令"systemctl restart systemd-networkd"无效。

    [报价]

    您是否尝试过运行"IP link set dev 以便查看链路是否接通? (其中"Ethernet iface name"是您的以太网接口名称)

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    在功能测试期间、我们的定制设计电路板上已经发现了该问题、但不会100%出现该问题。 我们没有重现此问题的特定测试。

    在 Linux 和我们的应用程序运行了一段时间之后、我们发现了该问题。

    我们有3个以太网接口(AM625上的2个端口)和一个有线 SMSC95xx USB 转以太网适配器。

    发生问题时、AM625上仅连接了1个端口、在问题分析期间、我不测试连接另一个端口。

    我尝试了 ip link set dev 命令 向上"、但没有任何效果。

    我还尝试使用命令"systemctl restart systemd-netword"循环,每30秒在整晚,但问题不会发生。

    我没有跟踪日志、因为我已重新放置电路板。 我会在下次出现问题时提供。

    是否有办法从 Linux 复位以太网控制器并使 Linux 驱动程序重新启动 PHY 配置?

    感谢您的帮助。

    Alexis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    我尝试使用命令"IP link set dev 向上"、但没有任何效果。

    只需仔细检查、您就更换了 以太网接口的名称出现此问题? 例如、"IP link set dev eth0 up"。

    是否有办法从 Linux 重置以太网控制器并让 Linux 驱动程序重新启动 PHY 配置?

    让我和一位同事核实一下这一点。 据我所知、PHY 配置的设置与 Linux 内核启动过程(从 DTS 读取 PHY 属性、根据驱动程序的探测函数设置 PHY 驱动程序等)紧密相关。

    如果您再次看到问题、 可以尝试

    1.使用"ethtool"检查接口的链路状态 "

    2.如果链路状态显示已断开、尝试读取以太网 PHY 寄存器来确定 PHY 是否可能处于不良状态

    3.如果有一个 PHY 寄存器来重新启动自协商过程、请尝试启用该功能

    此外、您是否尝试过"systemctl status systemd-networkd"以在发生问题时检查网络服务的状态?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    1、ethtool 没有提出任何问题,链接已连接。

    2.是否可以执行 ethtool 命令。 是否与断开并重新连接以太网电缆相同?

    3.重新启动 systemd-networkd 不起作用,问题仍然存在。

    我再次遇到该问题、但行为不同。

    物理层上仍然没有数据交换、物理以太网端口上的 LED 不闪烁、但链路状态连接和断开连接提升到 Linux 内核。 当以太网端口 eth0和 eth1上的电缆插入和拔出时、Linux 会检测到链路的接通和断开。

    我使用 ethtool 从接口 eth0和 eth1.e2e.ti.com/.../dump_5F00_eth1.dump.txt 转储了寄存器

    您会注意到应该是寄存器 BMCR 的偏移0不包含预期数据。

    Datasheet : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83867ir.pdf?ts = 1734336387200&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83867IR

    您能否确认来自 TISDK 09.02的 ethtool 是否按预期工作?

    您能否提供在 Linux -RT (TISDK 09.02)上工作的 Linux 工具来转储 PHY 组件 DP83867IR 的寄存器?

    您能否确认勘误表 i2329 MDIO:MDIO 接口损坏(CPSW 和 PRU-ICSS)不是问题的根源?

    此致、

    Alexis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:  

    2. 如果链路状态显示已关闭、请尝试读取以太网 PHY 寄存器以确定 PHY 是否可能处于不良状态
    您能否提供 ethtool 命令来执行该命令。 断开并重新连接以太网电缆是否相同?
    您能否提供一个在 Linux -RT (TISDK 09.02)上工作的 Linux 工具、该工具可以转储 PHY 组件 DP83867IR 的寄存器?

    如果我正确地理解了您的问题、这不是 ethtool 命令、要读取以太网 PHY 寄存器、需要使用以太网 PHY 数据表来确定寄存器地址字段和 phytool 命令。 有关  如何使用 phytool 的更多详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../faq-how-to-read-and-write-ethernet-phy-registers-using-a-linux-terminal。

    您能否确认勘误表 i2329 MDIO:MDIO 接口损坏(CPSW 和 PRU-ICSS)不是问题的根源?

    根据勘误表的详细信息、应该有一种权变措施可以使用 MDIO 位拆/手动模式来解决 MDIO 接口损坏问题。 在 Linux SDK 中、应该已经实现了该模式。  在我们确认 PHY 寄存器的预期值是否存在问题(即是否是 MAC 侧问题或 PHY 侧问题)之前、我不知道勘误表是否是问题的根源。  

    请尝试使用 phytool 读取 PHY 寄存器(至少读取 BMCR 寄存器的内容)。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    我编译并安装了您在 github.com/.../master 上提供的 MDIO-tool 二进制文件。

    我转储 Eth1以太网接口的所有寄存器、它有问题。

    e2e.ti.com/.../mdio_5F00_registers_5F00_eth1.log

    如果您在转储中看到一些问题、请告诉我。

    通过比较工作板和有问题的板之间的日志、我看到在一些偏移处存在差异:

    寄存器05 ANLPAR = 0x4de1
    B15 B14 B13 B12 B11 B10 B09 B08 B07 B06 B05 B04 B03 B02 B01 B00
     0  1  0 0    1  1  0 1 1 1 1 1          0 0  0 0 1       

    寄存器06 ANER = 0x0067
    B15 B14 B13 B12 B11 B10 B09 B08 B07 B06 B05 B04 B03 B02 B01 B00
     0 0 0      0 0 0     0 0    0 0 0      1 1  0 0 1 1 1         

    REG 08 ANNPRR = 0x000问题?
    B15 B14 B13 B12 B11 B10 B09 B08 B07 B06 B05 B04 B03 B02 B01 B00
     0 0 0      0 0 0     0 0 0      0 0 0     0 0 0      0 0 0     0

    REG 10 STS1 = 0x000问题?
    B15 B14 B13 B12 B11 B10 B09 B08 B07 B06 B05 B04 B03 B02 B01 B00
     0 0 0      0 0 0     0 0 0      0 0 0     0 0 0      0 0 0     0

    寄存器14 BISCR = 0x1000
    B15 B14 B13 B12 B11 B10 B09 B08 B07 B06 B05 B04 B03 B02 B01 B00
     1 0    0 0  0 0 0       0 0 0      0 0 0     0 0 0      0 0 0   

    寄存器19 ISR 0x0000
    B15 B14 B13 B12 B11 B10 B09 B08 B07 B06 B05 B04 B03 B02 B01 B00
     0 0 0      0 0 0     0 0 0      0 0 0     0 0 0      0 0 0     0

    您能给我命令行 MDIO-TOOL 来重新启动自动协商吗?


    此致、

    Alexis。

    Alexis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:  

    我编译并安装了您在 github.com/.../master.
    上提供的 MDIO-tool 二进制文件

    消息流  phytool 本操作更简单、因为 SDK 中应该已经提供了该文件(请参阅 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164499/faq-how-to-read-and-write-ethernet-phy-registers-using-a-linux-terminal 的 phytool 部分)  

    如果您在转储中发现某些问题、请告诉我。

    让我将有关 PHY 转储的问题重定向到 TI 以太网 PHY 团队、因为他们将能够更好地分析 PHY 寄存器的结果。 由于转移、请预计会有延迟。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:  

    我将浏览您提供的寄存器日志、并从 PHY 端逐步解决该问题。 从寄存器转储中、我可以看到自协商过程已完成、并且在100Mbps 全双工速度下建立了有效链路。

    此日志是否在 无法检测到电缆/链路应该断开或处于正常工作状态的阶段记录? 您是否尝试以不同于100Mbps 的速度建立链路?

    当系统的行为与上述情况类似时、在断开/重新连接电缆时未建立链路、我们还可以通过切换寄存器0x00的位9尝试重新启动自动协商、以防发生某种情况、导致自动协商在电缆重新连接时自动重新启动。  

    REG 10 STS1 = 0x000问题?

    日志中的寄存器地址似乎采用十进制、而不是十六进制。 这意味着日志中的 REG 10实际上对应于寄存器0xA、而不是0x10、而寄存器0x10将是日志中的 REG 16。

    此致!

    Vivaan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:

    该问题的背景是、虽然连接的电缆和 AM625电路板正常工作、但我们的 PC 检测到 AM625的链路 eth1不再通信。 但在以太网电缆上没有任何物理操作。

    由于我们的 MOXA 开关似乎会产生100Mbs 的负值、因此求负的值为1000Mbp。

    当电缆连接到交换机且检测到链路、但没有可用数据时、已捕获寄存器日志。  只有一个 LED 为绿色、Linux 显示 Linux 启动、但链路上没有数据交换。

    另一次出现此问题、但以太网端口的两个 LED 均已关闭、并且在断开/重新连接电缆时、Linux 不检测到链路接通/断开。

    日志文件以十进制格式显示寄存器偏移是真的、MDIO-TOOL 二进制文件仅接受十进制寄存器地址。

    因此、十进制偏移10位于十六进制中的0x0A、对应于 DP83867IR 数据表中的寄存器 STS1。

    那么、设置为0x0000表示本地和远程接收器不正常、这是正确的吗?

    什么能够解释链路正常工作、并且链路立即处于不良状态且协商状态仍然正常。 你有什么想法吗?

    请告诉我。

    此致、

    Alexis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:  

    感谢您的解释。 您到底是如何检查数据传输/接收的? 您是否正在从 PC 端发送数据包、正在尝试对 PHY 执行 ping 操作?  

    我认为运行反向环回测试来验证 MDI 数据路径的完整性将是一个很好的步骤。 这可通过将寄存器0x16的位5:2设置为1000b 来实现。 使用该设置、在 MDI 侧接收到的所有数据都将环回到 MDI 侧。 在此基础上、您可以配置 PC 以发送一些数据包、并查看是否接收到相同的数据包。  

    因此、设置为0x0000的值表示本地和远程接收器不正常、是不是正确?

    此寄存器仅适用于1000Mbps 连接、因为您的连接解析为100Mbps 的速度、因此此寄存器不代表链路的状况。

    [报价用户 id="52392" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450307/am625-the-ethernet-cable-is-no-more-detected-the-reset-of-the-phy-chip-is-also-not-detected/5576631 #5576631"]

    另一次出现此问题、但以太网端口的两个 LED 均已关闭、并且在断开/重新连接电缆时、Linux 不检测到链路接通/断开。

    [报价]

    我想澄清一下这种行为是如何重复的第二次 、就像你在上面所说的。 根据我的理解、PHY 最初通过 LED 和 Linux 终端连接到 PC 端。 然后、断开并重新连接了电缆、之后 Linux 和 LED 上的链路始终处于断开状态。 这是正确的、还是您观察到了不同的行为?

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:

    在 PC 端有一个使用工业协议对链路进行监控的软件。 一旦数据未交换、就会发出警报、并且监控软件会显示问题。

    我还在 PC 和电路板上执行了一些 ping 操作、但没有成功。

    当前电路板已重启、以允许我们的验证团队在电路板上执行所有其他测试。

    一旦问题再次出现、我将进行反向环回测试。

    关于您关于不同行为的最后一个问题:

    我们有两种测试环境:

    • 在研发团队使用的第一个环境中、发现了这个问题、但行为是以太网端口 LED 指示灯从卡和交换机一直熄灭。 而且网卡上的 Linux 没有检测到以太网电缆的连接/断开、使链路始终断开、没有网络流量。 我没有在该环境中进行寄存器转储。

    • 在第二个测试环境中、行为是当连接电缆时、以太网端口 LED 灯始终亮起、当由 Linux 检查时、线路处于启动状态、但没有网络流量。 我在该环境中转储了寄存器。

    此致、

    Alexis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:  

    是否也有可能获得您描述的第一个环境的寄存器转储? 这可能会告诉我们在这种情况下 PHY 根本无法与链路伙伴建立链路的原因。  

    一旦问题再次出现、我将立即执行反向回送测试。

    我们 应 在第二个环境中执行反向环回测试、因为它已经建立了链路。  

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:

    我不在办公室直至1月6日。

    我将在返回时执行寄存器转储和测试。

    圣诞快乐,新年快乐!

    此致、

    Alexis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:  

    当然,你的假期也是快乐的!

    我们期待着这种行为得到解决。  

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:

    新年快乐!

    我们仍在调查我们的问题、但我们没有再次遇到它。

    但我们需要准备一个设置、其中包含调查所需的所有工具。

    你能给我一个列表:

    -必须安装在 Linux 系统上进行调试的 Linux 工具。

    -硬件工具,可以用来窥探交换器和 AM625的以太网端口之间的协商。

    感谢您的帮助。

    Alexis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:  

    新年快乐!

    从 PHY 的角度来看、除了访问和写入您已拥有的寄存器的方法之外、我们不需要任何其他工具来进行调试。  

    我也认为没有任何工具来窥探自协商过程。 这是两个器件之间信息交换的一个相当复杂的过程。 我认为目前 PHY 寄存器应该为我们提供有关自协商过程、其状态和所遇到的任何错误的足够信息。  

    此致!

    Vivaan