主题中讨论的其他器件: SK-AM62B、 DP83867IR
工具与软件:
您好!
我们在使用基于 AM256 EVM 的电路板时遇到问题。
有时、当以太网电缆仍连接到交换机时、Linux-RT (TISDK 09.02)会将以太网接口显示为关闭状态。
交换机上以太网连接器的 LED 和 AM625板上的 LED 关闭。
拔下并再次插入电缆时、Linux 下没有检测、LED 仍处于关闭状态。
使用 GPIO 可以在 PHY 芯片组上完成复位、但不能解决该问题。
使以太网链路再次可用的唯一方法是重新启动 AM625板、因为命令"systemctl restart systemd-networkd"无效。
Linux 中没有显示问题的跟踪日志、/var/log/messages 和 journalctl 中的最后一个跟踪日志显示链接已启动。
但命令"IP a"表明链路已断开。
AM625上的以太网控制器是否存在任何可导致此类行为的已知问题。
可以执行哪些测试来确定问题的根本原因?
您能给我提供一种方法来重置 AM625侧的以太网控制器吗?
感谢你的帮助。
Alexis。