This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:AM4379

Guru**** 2479665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458788/am4379-am4379

器件型号:AM4379

工具与软件:

我正在触发现场返回、故障症状是"正在尝试从 MMC 引导"。

此时启动过程停止。

我为可疑 MMC 执行了 ABA 交换、但失败不会跟随 MMC。

什么原因可能导致该问题和/或如何调查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已将查询分配给专家。 请在1天或2天内收到回复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oleh:

    请按照下面链接的说明操作、并提供问题的详细信息。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452922/faq-guideline-on-the-initial-software-post-on-e2e

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.接受测试的器件为定制电路板。

    2.它基于  ARM Cortex-A9 内核。

    3. Linux 是运行在处理器核心上的操作系统。

    未使用 TI 处理器 SDK。

    5.硬件设置是用于获取启动日志的串行通信调试端口。

    6.希望在开机时启动。

    7.相反、启动过程未完成、调试日志显示它显示"正在尝试从 MMC 引导"

    8、这是我们第一次只在一个电路板上看到此问题。

    9.每次启动时出现问题。

    10.我们为 MMC 执行了 ABA 交换、但失败不会跟随 MMC。

    11.下面粘贴了故障电路板和已知良好电路板的启动日志:

    CCCCCCCCCC
    U-Boot SPL 2016.03 (2019年12月24日- 17:33:35)
    MC-X1 1.17
    尝试从 MMC 引导

    CCCCCCCCCC
    U-Boot SPL 2016.03 (2019年12月24日- 17:33:35)
    MC-X1 1.17
    尝试从 MMC 引导


    U-Boot 2016.03 (2019年12月24日- 17:33:35 + 1000)
    MC-X1 1.17

    I2C:就绪
    DRAM:1GiB
    MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    网络:cpsw

    欢迎观看 MCX1

    自动引导1秒后、按 ESC 两次以取消
    正在检查固件
    引导固件1.
    ##从 FIT Image 加载内核83000000 ...
    使用"CONFIG@1"配置
    正在尝试"kernel@1"内核子映像
    描述:4.4.245+git0+565c417795-r0-mcx1-20220121043537
    键入:Kernel Image
    压缩:未压缩
    数据启动:0x830000e4
    数据大小:2969696字节= 2.8 MIB
    架构:arm
    操作系统:Linux
    载入地址:0x82000000
    入口点:0x82000000
    哈希算法:CRC32
    哈希值:3b6ef755
    正在验证散列完整性... CRC32+确定
    ##从 FIT Image 加载 RAMDISK at 83000000 ...
    使用"CONFIG@1"配置
    正在尝试"ramdisk@1" ramdisk 子镜像
    说明:rootfs
    类型:ramdisk Image
    压缩:未压缩
    数据启动:0x832e075c
    数据大小:18365051字节=17.5 MIB
    架构:arm
    操作系统:Linux
    载入地址:0x00000000
    入口点:0x00000000
    哈希算法:CRC32
    散列值:82d6db71
    正在验证散列完整性... CRC32+确定
    ##在83000000处从 FIT Image 加载 FDT ...
    使用"CONFIG@1"配置
    正在尝试"FDT@1" FDT 子映像
    描述:4.4.245+git0+565c417795-r0-mcx1-20220121043537
    类型:扁平设备树
    压缩:未压缩
    数据启动:0x832d523c
    数据大小:46206字节= 45.1kiB
    架构:arm
    哈希算法:CRC32
    哈希值:ccda0f1d
    正在验证散列完整性... CRC32+确定
    使用0x832d523c 处的 FDT blob 进行引导
    正在加载内核映像...确定
    正在将 Ramdisk 加载到8ee7c000,结束8ffa7b...确定
    正在将设备树加载到8ee6d000,结束8ee7b47d...确定

    正在启动内核...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oleh:

    感谢您提供详细信息。

    控制台日志显示 ROM 能够从 MMC 读取第一个引导加载程序(MLO)并执行它、但 MLO 无法从 MMC 读取第二个引导加载程序(u-boot.img)。

    Unknown 说:
    我正在引发字段返回、故障症状是"正在尝试从 MMC 引导"。

    由于这是现场返回、因此我怀疑硬件可能会损坏、从而导致出现问题。 我会将您的问题发送给我们的硬件团队进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多少系统遇到此问题?

    您是否确认任一器件的信号质量良好、信号时序均未违反?

    此致、
    Paul