https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458788/am4379-am4379
器件型号:AM4379工具与软件:
我正在触发现场返回、故障症状是"正在尝试从 MMC 引导"。
此时启动过程停止。
我为可疑 MMC 执行了 ABA 交换、但失败不会跟随 MMC。
什么原因可能导致该问题和/或如何调查?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458788/am4379-am4379
器件型号:AM4379工具与软件:
我正在触发现场返回、故障症状是"正在尝试从 MMC 引导"。
此时启动过程停止。
我为可疑 MMC 执行了 ABA 交换、但失败不会跟随 MMC。
什么原因可能导致该问题和/或如何调查?
您好、Oleh:
请按照下面链接的说明操作、并提供问题的详细信息。
1.接受测试的器件为定制电路板。
2.它基于 ARM Cortex-A9 内核。
3. Linux 是运行在处理器核心上的操作系统。
未使用 TI 处理器 SDK。
5.硬件设置是用于获取启动日志的串行通信调试端口。
6.希望在开机时启动。
7.相反、启动过程未完成、调试日志显示它显示"正在尝试从 MMC 引导"
8、这是我们第一次只在一个电路板上看到此问题。
9.每次启动时出现问题。
10.我们为 MMC 执行了 ABA 交换、但失败不会跟随 MMC。
11.下面粘贴了故障电路板和已知良好电路板的启动日志:
CCCCCCCCCC
U-Boot SPL 2016.03 (2019年12月24日- 17:33:35)
MC-X1 1.17
尝试从 MMC 引导
CCCCCCCCCC
U-Boot SPL 2016.03 (2019年12月24日- 17:33:35)
MC-X1 1.17
尝试从 MMC 引导
U-Boot 2016.03 (2019年12月24日- 17:33:35 + 1000)
MC-X1 1.17
I2C:就绪
DRAM:1GiB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
网络:cpsw
欢迎观看 MCX1
自动引导1秒后、按 ESC 两次以取消
正在检查固件
引导固件1.
##从 FIT Image 加载内核83000000 ...
使用"CONFIG@1"配置
正在尝试"kernel@1"内核子映像
描述:4.4.245+git0+565c417795-r0-mcx1-20220121043537
键入:Kernel Image
压缩:未压缩
数据启动:0x830000e4
数据大小:2969696字节= 2.8 MIB
架构:arm
操作系统:Linux
载入地址:0x82000000
入口点:0x82000000
哈希算法:CRC32
哈希值:3b6ef755
正在验证散列完整性... CRC32+确定
##从 FIT Image 加载 RAMDISK at 83000000 ...
使用"CONFIG@1"配置
正在尝试"ramdisk@1" ramdisk 子镜像
说明:rootfs
类型:ramdisk Image
压缩:未压缩
数据启动:0x832e075c
数据大小:18365051字节=17.5 MIB
架构:arm
操作系统:Linux
载入地址:0x00000000
入口点:0x00000000
哈希算法:CRC32
散列值:82d6db71
正在验证散列完整性... CRC32+确定
##在83000000处从 FIT Image 加载 FDT ...
使用"CONFIG@1"配置
正在尝试"FDT@1" FDT 子映像
描述:4.4.245+git0+565c417795-r0-mcx1-20220121043537
类型:扁平设备树
压缩:未压缩
数据启动:0x832d523c
数据大小:46206字节= 45.1kiB
架构:arm
哈希算法:CRC32
哈希值:ccda0f1d
正在验证散列完整性... CRC32+确定
使用0x832d523c 处的 FDT blob 进行引导
正在加载内核映像...确定
正在将 Ramdisk 加载到8ee7c000,结束8ffa7b...确定
正在将设备树加载到8ee6d000,结束8ee7b47d...确定
正在启动内核...
您好、Oleh:
感谢您提供详细信息。
控制台日志显示 ROM 能够从 MMC 读取第一个引导加载程序(MLO)并执行它、但 MLO 无法从 MMC 读取第二个引导加载程序(u-boot.img)。
Unknown 说:我正在引发字段返回、故障症状是"正在尝试从 MMC 引导"。
由于这是现场返回、因此我怀疑硬件可能会损坏、从而导致出现问题。 我会将您的问题发送给我们的硬件团队进行评论。