工具与软件:
您好!
我们使用的 QNX 7.1和 SDK 版本如下所示:
RTOS: ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_06_01_03
QNX: TI-PROCESSOR-SDK-QNX_j721s2_08_06_00_07
我们会像 Linux/Android 系统一样、在 QNX OS 上执行电源暂停和恢复。
J721S2是否在这些 SDK 和 QNX 版本上支持这些功能?
如果支持、如何实施/启用?
谢谢。
此致、
Namic Chang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们使用的 QNX 7.1和 SDK 版本如下所示:
RTOS: ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_06_01_03
QNX: TI-PROCESSOR-SDK-QNX_j721s2_08_06_00_07
我们会像 Linux/Android 系统一样、在 QNX OS 上执行电源暂停和恢复。
J721S2是否在这些 SDK 和 QNX 版本上支持这些功能?
如果支持、如何实施/启用?
谢谢。
此致、
Namic Chang
您好、KB:
在软件级别、需要将暂停恢复功能添加到 SDK 8.6 TI 交付内容和 QNX (BlackBerry)交付内容中。
TI 是否有任何要应用的相关补丁或任何文档和示例代码?
我们可以找到 QNX 6.3.0 SP3的电源管理章节、但它似乎没有 QNX 7.1.0的相关信息。
谢谢。
此致、
Namic Chang
TI 是否有任何相关补丁要应用或任何文档和示例代码?
如前所述、J721S2设备支持 DDR 自刷新模式;但是 、QNX BSP (由 BlackBerry QNX 拥有)或 TI 的 PSDK QNX 版本都不支持 支持 任何暂停/恢复功能。 因此、为了回答您的问题、我们没有任何相同的补丁/代码/示例/文档。
这完全是一项新的软件要求。 我们 希望告知您没有添加此功能的计划;它不是软件路线图的一部分。
谢谢。
如前所述、J721S2器件支持 DDR 自刷新模式
对于 DDR 自刷新功能、除了 DDR 芯片支持自刷新模式外、它是否控制 /启用软件的专门相关设置/寄存器?
谢谢。
对于 DDR 自刷新功能、除了 DDR 芯片支持自刷新模式外、它是否控制/启用 软件的特别相关设置/寄存器?
您的问题答案不像将 DDR 芯片自刷新那么简单;还需要实现特定于 SOC 的配置和软件支持处理、这超出了对几个寄存器的设置。
谢谢。