This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:TDA4AL 是否支持 QNX 上的电源暂停和恢复?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458395/tda4al-q1-does-tda4al-support-power-suspend-and-resume-on-qnx

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

您好!

我们使用的 QNX 7.1和 SDK 版本如下所示:

RTOS: ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_06_01_03

QNX: TI-PROCESSOR-SDK-QNX_j721s2_08_06_00_07

我们会像 Linux/Android 系统一样、在 QNX OS 上执行电源暂停和恢复。

J721S2是否在这些 SDK 和 QNX 版本上支持这些功能?

如果支持、如何实施/启用?

谢谢。

此致、

Namic Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Namic:

    从硬件角度来看、J721S2器件支持 DDR 自刷新模式、这可用于支持暂停/恢复功能。   DDR 自刷新功能还取决于电路板设计。

    在软件级别、需要将暂停恢复功能添加到 SDK 8.6 TI 交付内容和 QNX (BlackBerry)交付内容。

    这项工作的范围完全取决于暂停/恢复的模块、需要权衡努力与复杂性。

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KB:

    在软件级别、需要将暂停恢复功能添加到 SDK 8.6 TI 交付内容和 QNX (BlackBerry)交付内容中。

    TI 是否有任何要应用的相关补丁或任何文档和示例代码?

    我们可以找到 QNX 6.3.0 SP3的电源管理章节、但它似乎没有 QNX 7.1.0的相关信息。

    谢谢。

    此致、

    Namic Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 是否有任何相关补丁要应用或任何文档和示例代码?

    如前所述、J721S2设备支持 DDR 自刷新模式;但是 、QNX BSP (由 BlackBerry QNX 拥有)或 TI 的 PSDK QNX 版本都不支持  支持 任何暂停/恢复功能。 因此、为了回答您的问题、我们没有任何相同的补丁/代码/示例/文档。

    这完全是一项新的软件要求。  我们 希望告知您没有添加此功能的计划;它不是软件路线图的一部分。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如前所述、J721S2器件支持 DDR 自刷新模式

    对于 DDR 自刷新功能、除了 DDR 芯片支持自刷新模式外、它是否控制 /启用软件的专门相关设置/寄存器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 DDR 自刷新功能、除了 DDR 芯片支持自刷新模式外、它是否控制/启用 软件的特别相关设置/寄存器?

    您的问题答案不像将 DDR 芯片自刷新那么简单;还需要实现特定于 SOC 的配置和软件支持处理、这超出了对几个寄存器的设置。

    谢谢。