This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM505:一种新设计、使热像仪视频输入和模拟数字视频输出成为可能

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DM505, DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460684/dm505-a-new-design-to-make-thermo-image-camera-video-in-and-analog-digital-video-output

器件型号:DM505
主题中讨论的其他器件: DM3730

工具与软件:

制造热像仪的新项目。

传感器可以输出 DVP 并行数字信号。

我们需要为后端处理器输出 CVBS、BT.656信号

我看到 DM505、DM369、DM368、DM365、DM6446可以满足此规格。

但我看不到适用于 DM505的评估板、  

DM365的 EVB 已缺货。

对于新的设计、哪种处理器更好?

我们需要 Linux SDK 和 硬件设计文件。

那么,如何选择正确的解决方案?

如何 DM3730输出 BT.656信号?

我们以前使用 DM3730、但不能确定 DM3730可以输出 BT.656。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎不再对旧的 DM 处理器提供支持。  
    您可能无法获得任何 DM 处理器的软件、驱动程序和硬件支持。

    [报价 userid="440741" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460684/dm505-a-new-design-to-make-thermo-image-camera-video-in-and-analogue-digital-video-output "]我们以前使用过 DM3730、但不确定 DM3730能否输出 BT.656.

    您可以参阅 https://www.ti.com/product/DM3730

    [quote userid="440741" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460684/dm505-a-new-design-to-make-thermo-image-camera-video-in-and-analogue-digital-video-output 有关新设计、哪种处理器更好?

    我使用的 Jacinto 处理器通常使用 MIPI-CSI 接口、并且可能对于您的用例而言太大/成本太高。

    复制我的朋友 对 Sitara 处理器的评论(我不确定是否有支持视频端口输入)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    传感器可以输出 DVP 并行数字信号。

    我们需要为后端处理器输出 CVBS、BT.656信号

    我看到 DM505、DM369、DM368、DM365、DM6446可以满足此规格。

    对于哪种产品、我们可以购买评估板?

    然后我们可以下载 Linux BSP?

    或者我们应该从第三方购买 EVB 吗?

    目前、只有第三方可以购买 EVB 和技术支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、将来!

    [报价 userid="440741" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460684/dm505-a-new-design-to-make-thermo-image-camera-video-in-and-analogue-digital-video-output/5603979 #5603979"]

    我看到 DM505、DM369、DM368、DM365、DM6446可以满足此规格。

    对于哪种产品、我们可以购买评估板?

    然后我们可以下载 Linux BSP?

    [报价]

    我不知道有任何可用的产品、因为所有这些产品都是"成熟的"产品、TI 的任何团队都不再为它们提供支持。

    [报价 userid="440741" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460684/dm505-a-new-design-to-make-thermo-image-camera-video-in-and-analogue-digital-video-output/5603979 #5603979"]

    或者我们应该从第三方购买 EVB 吗?

    目前、只有第三方可以购买 EVB 和技术支持?

    [报价]

    是的、这显示在产品页面上、但我不熟悉详细信息。