主题中讨论的其他器件: DM3730
工具与软件:
制造热像仪的新项目。
传感器可以输出 DVP 并行数字信号。
我们需要为后端处理器输出 CVBS、BT.656信号
我看到 DM505、DM369、DM368、DM365、DM6446可以满足此规格。
但我看不到适用于 DM505的评估板、
DM365的 EVB 已缺货。
对于新的设计、哪种处理器更好?
我们需要 Linux SDK 和 硬件设计文件。
那么,如何选择正确的解决方案?
如何 DM3730输出 BT.656信号?
我们以前使用 DM3730、但不能确定 DM3730可以输出 BT.656。