This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:C7x GPIO 中断问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1384359/j784s4xevm-c7x-gpio-interrupt-issue

器件型号:J784S4XEVM
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我在 J784S4 EVM (PROC141E4)的 C7x 处理器上获取中断时遇到问题。 我已经将主域 GPIO_11配置为连接到电路板上 SW3的输入。 PADCONFIG_11寄存器设为0x00240007、以寄存器映射 Excel 文件为基准。 (j784s4_public_combined_july2023.xlsx)我的 SDK 版本为9.1.0.6。 在主域 MCU 上运行同一程序时没有任何问题。 (R5F)和 GPIO 回调函数在我按下 SW3按钮时成功执行。 但是、对于 C7x、

调用 GPIO_socConfigIntrPath 函数来实现

retVal = GPIO_socGetIrqRange (ir_id、dst_id、&irq_range_start、&irq_range_num);

返回-1。 当我对它进行调试时、我会观察到、

       retVal = Sciclient_rmGetResourceRange (
               请求(&R)、
               分辨率(&R)、
               SCICLIENT_SERVICE_WAIT_FOREVER);

返回同一文件 GPIO_SoC.c 中第707行的 CSL_PASS 但是、res.range_num 为0、GPIO_socGetIrqRange 返回 CSL_EFAIL

我想 Sciclient 向 sciserver 发送请求、该服务器是在 WKUP 域 MCU 上运行的 SYSFW 的一部分、然后从中获取响应。

那么、从 sciserver 获取范围0的原因是什么? 因为 C7x 适用于 R5F、我是否缺少需要配置的内容?

请注意、电路板处于"无引导模式"、只有从核和 SYSFW 正在运行。

如有任何帮助、将不胜感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Burak:

    我们的专家目前不在办公室;请预计会延迟3-4天的响应时间。

    此致!
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    感谢您的耐心。 您能否提供用于设置 GPIO 实例和中断的代码?
    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 这里是我的应用程序中的 GPIO 相关代码段。

    //以下行位于 gpio_board.c 文件下、类似于 J784S4的 GPIO 示例。

    #define MAIN_GPIO_ID_0 0 0
    #define MAIN_GPIO_PIN_NUM_1 11.

    #define PADCONFIG_11 0x0011C02C

    GPIO_PinConfig gpioPinConfigs[]=

     GPIO_DEVICE_CONFIG (MAIN_GPIO_ID_0、MAIN_GPIO_PIN_NUM_1)|
     GPIO_CFG_IN_INT_Both_edge | GPIO_CFG_INPUT
    }

    GPIO_CallbackFxn gpioCallbackFunctions[]=

     null
    }

    GPIO_V0_Config GPIO_V0_CONFIG =

     gpioPinConfigs、
     gpioCallbackFunctions、
     sizeof (gpioPinConfigs)/ sizeof (GPIO_PinConfig)、
     sizeof (gpioCallbackFunctions)/ sizeof (GPIO_CallbackFxn)、
    #if (__ARM_ARCH=7)&&(__ARM_ARCH_PROFILE ="R")/* R5F *
     0x8U
    #else
    #if defined (BUILD_C7X)
     0x01U
    #else
     0x20U
    #endif
    #endif
    }


    //在 main 中、我设置 GPIO 实例、

    int main()

    ...

    board_initCfg boardCfg;
    boardCfg = Board_init_PINMUX_CONFIG | BOARD_INIT_MODULE_CLOCK | BOARD_INIT_UART_stdio;
    board_init (boardCfg);

    //设置 SoC 初始化配置
    GPIO_V0_HwAttrs GPIO_cfg;
    GPIO_socGetInitCfg (main_gpio_ID_0、&gpio_cfg);
    GPIO_cfg.baseAddr = CSL_GPIO0_BASE;
    gpio_cfg.intCfg[gpioPinNums[MAIN_GPIO_ID_0]].intcMuxNum = INVALID_INTC_MUX_NUM;
    gpio_cfg.intCfg[gpioPinNums[MAIN_GPIO_ID_0]].intcMuxInEvent = 0;
    gpio_cfg.intCfg[gpioPinNums[MAIN_GPIO_ID_0]].intcMuxOutEvent = 0;
    GPIO_socSetInitCfg (main_gpio_id_0、&gpio_cfg);

    os_init();

    //设置回调和启用
    GPIO_init ();
    GPIO_setCallback (MAIN_GPIO_ID_0、someCallbackFxn);
    GPIO_enableInt (MAIN_GPIO_ID_0);

    //设置 padconfig 寄存器
    Board_init (BOARD_INIT_UNLOCK_MMR);
    *((uint32_t *)(PADCONFIG_11))= 0x00240007;

    ...

    }

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    GPIO 初始化看起来正确。

    如果您使用无引导模式、您是否使用 GEL 脚本来初始化和引导所有内核?
    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我按照 SDK 文档中的说明进行操作。 如 J784S4的 CCS 设置部分(第7节)所示、我已经为 SMS_TIFSM (Cortex M4F 0)设置了 CCS 安装路径下 的初始化脚本"J7AHP.GEL"、并在下运行 launch.js 脚本 。

    运行该脚本后、MCU_Cortex_R5_0加载了 SYSFW 并准备好运行、我会连接到 C71x_0并加载我的程序。 我首先运行 SYSFW、然后运行 C71x 程序。

    我是否应该像对 SMS_TIFSM 所做的那样、在"Target Configuration"(目标配置)"Advanced"(高级)选项卡下专门为 C7x1_0内核设置初始化脚本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    我是否还应该像对待 SMS_TIFSM 一样、在"Target Configuration"(目标配置)的"Advanced"(高级)选项卡下专门为 C7x1_0内核设置初始化脚本?

    不、您应该不必这样做。 您应该能够简单地连接到 C71x_0并加载此程序。

    让我进一步探讨这个问题并回头与您联系。
    谢谢!
    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    您使用哪些内核进行了测试、以及如何构建您的应用?

    目前、 您无法 在 PDK 中编译 GPIO 示例 、因为该示例不支持为 C7x 内核编译。
    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、您好、这会在示例的工作方式方面造成任何差异吗?

    *((uint32_t *)(PADCONFIG_11))= 0x00240007;
    [报价]

    Whşch 寄存器标志二极管0x00200000对应于? 在原始示例中、它为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、您好!

    我不是直接使用 PDK 随附的示例应用。 我已经检查并修改了它、以便从电路板上的 SW3开关获取中断。 我在 ARM R5F 内核上尝试了同样的应用、发现运行没有任何问题、但 C7x 内核仍然有问题。 在工程属性中为目标内核正确设置预定义符号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozan:

    嗨 Neehar、这是否会在示例的工作方式方面造成任何差异?
    [报价]

    可能会出现问题、因为该示例可能无法针对 C7x 内核完全构建。

    Whşch 寄存器标志代码0x00200000对应于哪个? 在原始示例中、它是0.

    将 padconfig 寄存器设置为0x00200000仅禁用 TX 驱动器、将多路复用器模式设置为0。

    尊敬的 Burak:

    您是否还可以 为  GPIO_socConfigIntrPath () API 调用提供代码?

    谢谢!

    Neehar

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="613414" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1384359/j784s4xevm-c7x-gpio-interrupt-issue "]

    调用 GPIO_socConfigIntrPath 函数来实现

    retVal = GPIO_socGetIrqRange (ir_id、dst_id、&irq_range_start、&irq_range_num);

    返回-1。 当我对它进行调试时、我会观察到、

           retVal = Sciclient_rmGetResourceRange (
                   请求(&R)、
                   分辨率(&R)、
                   SCICLIENT_SERVICE_WAIT_FOREVER);

    [报价]

    你好 Neehar

    如问题所示、它位于 PDK 中的给定路径中。 GPIO_init ()函数初始化 位于中的 GPIO_setConfig_V0 ()函数 它也在后台调用 GPIO_socConfigIntrPath ()。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我没有接触 makefile、因此我是针对 R5内核(具体来说是 MCU2_0)构建的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    用于调用 GPIO_socGetIrqRange()的 ir_id 和 dst_id 值是什么?

    尊敬的 Ozan:

    [报价 userid="601189" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1384359/j784s4xevm-c7x-gpio-interrupt-issue/5324111 #5324111"]实际上我没有触摸 makefile、因此我是为 R5内核(具体来说是 MCU2_0)构建的[/QUOT]

    针对 MCU2_0的 R5内核进行构建时不应该遇到任何问题。 如有问题、您可以创建另一个线程来指定遇到的问题、我们也可以为您提供帮助。
    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、您好!

    ir_id = 10、即 TISCI_DEV_GPIOMUX_INTRT0

    dst_id = 44、即 TISCI_DEV_COMPUTE_CLUSTER0_CLEC

    GPIO_socGetIrqRange 返回-1、其中 IRQ_RANGE_START = 757且 IRQ_RANGE_num = 17450。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neehar  

    有 更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    很抱歉在这方面耽误了很长时间。 我进一步研究了这一点、没有为 C7x 触发中断的原因是由 Sciclient 完成的资源分区。 默认 SDK 配置没有任何从 GPIOMUX 路由到 C7x 内核的 GPIO 中断输出线路。 为了能够为 C7x 生成中断、您必须更改在  sciclient_defaultBoardcfg_rm.c 中分配资源的方式、并重新编译板配置。
    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、您好!

    我已修改  sciclient_defaultBoardcfg_rm.c 文件、以便.resasg_entries 分区为.host_id = TISCI_HOST_ID_C7x_0_0、 TISCI_HOST_ID_C7x_0_1、从资源= 40开始、适用于每个资源= 44、num_resource = 2。 这4个资源取自从32开始的 TISCI_HOST_ID_A72_2。 然后、我重新编译了 sciclient_ccs_init 和 sciserver_testapp_freertos、并将输出工件替换为位于 launch.js 位置下的二进制文件。  GPIO_socGetIrqRange 仍返回-1、其中 IRQ_RANGE_START = 215 (在本例中)且 IRQ_RANGE_NUM = 17450。

    您能否 具体说明重建电路板配置的过程、以便我不会错过任何步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    我们建议使用Linux SDK 中的 K3资源分区工具来更新 SysConfig 中分配的资源。 然后、使用sciclient 工具脚本重新构建 sciclient、libricaries 和 SBL。
    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、您好!

    感谢您的答复。 我已经阅读了这些文件。 GPIO_socGetIrqRange ()成功返回、且 IRQ_RANGE_START = 444且 IRQ_RANGE_num = 4。 我跟踪了整个 GPIO_setConfig_V0函数、没有返回任何错误。 但是、我仍然无法获得中断。

    在 SysConfig 工具中、我只添加了默认禁用的 C7x_0_0、并在"中断路由器"部分下用4修改了"主 GPIO 中断路由器计数"。 屏幕截图位于附件中。 然后、使用生成的 sciclient_defaultBoardcfg_rm.c 文件、我已重建 sciclient。

    该工具为 PDK 库以及"sciclient_ccs_init"和"sciserver_testapp_freertos"应用的可执行文件生成目标文件。 我只替换了执行 launch.js 脚本时加载的二进制文件:

    • sciclient_ccs_init_mcu1_0_release.xer5f
    • sciserver_testapp_freertos_mcu1_0_release.rprc
    • sciserver_testapp_freertos_mcu1_0_release.xer5f

    它在 SysConfig 工具中配置是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:我还为 C7X_0_1分配了4个主 GPIO 中断路由器计数。 它未显示在屏幕截图中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    但是、我仍然无法获得中断。

    当你说你无法获得中断时、你是说还未到达回调函数吗?

    您是使用 boardcfg_update.sh 脚本还是手动操作?

    是否可以将 sciclient_defaultBoardcfg_rm.c 文件发送给我查看?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、您好!

    是、不触发回调函数。 我已经按照 建议使用了 boardcfg_update.sh 脚本。

    cd <PDK_PATH>/packages/ti/drv/sciclient/tools
    ./boardcfg_update.sh j784s4_evm --boardcfg=path/to/generated/j721e/sciclient/defaultBoardcfg/rm/c/file

    我目前不在办公室。 我将 尽快提供生成的 sciclient_defaultBoardcfg_rm.c 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    非常感谢!

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、您好!

    这是 sciclient_defaultBoardcfg_rm.c 文件。

    谢谢 you.e2e.ti.com/.../sciclient_5F00_defaultBoardcfg_5F00_rm.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neehar

    您是否有机会查看它?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    感谢您提供这些信息。  

    您还必须确保使用 OSAL 在 C7x 端注册中断。 该位可以利用 CLEC 寄存器再次进行检查、以确保中断被启用。

    此外、您是使用线路中断还是分组中断?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、您好!

    感谢您的答复。

    您提到的有关使用 OSAL 库在 C7x 上进行中断注册的内容基本上是在 GPIO_setConfig_V0函数中完成的。 您可以检查屏幕截图、那里有寄存器值。 请注意、hwiHandle 返回有效地址、看起来是成功的。

    CSL_GPIO0_BASE 用作基址、因此如果我没有错、它将被分组中断。 我实际上无法理解线路和分组中断的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="574070" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1384359/j784s4xevm-c7x-gpio-interrupt-issue/5348672 #5348672"]可使用 CLEC 寄存器对该问题进行仔细检查并确保启用了中断。

    如何获得这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    您可能需要检查以下寄存器:


    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、您好!

    它是否属于 J784S4 TRM? 该图展示了 J784S4中不提供的 C66子系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    很抱歉混淆。 此图像取自 J721E TRM。 对于 J784S4、应该有一个您可以访问的类似寄存器。
    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neehar

    它不在 TRM 中、但我在列出寄存器的 xls 文件中找到它。

    如屏幕截图所示、我已经检查了0xA00004地址、因为我尝试注册中断号0 (无需添加偏移)。 我在 GPIO_init ()和 GPIO_enableInt ()调用后检查过,但0xA00004处的值为0意味着中断输出未启用,因为 bit-16为0。 顺便说一下、我检查了0xA00000处的值、它是默认值0x66948100、如屏幕截图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    您可以测试寄存器的位16调整以及是否能够获得中断吗?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeahar、您好!

    我已经手动将其设置为1、但它无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    很抱歉因为我不在办公室而延迟回复。 您可以将寄存器的值发送给我吗?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、您好!

    寄存器@ 0xA00000 = 0x66948100
    寄存器@ 0xA00004 = 0x00000000

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neehar

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    [报价 userid="613414" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1384359/j784s4xevm-c7x-gpio-interrupt-issue/5425138 #5425138"]寄存器@ 0xA00004 = 0x00000000[/报价]

    您从哪里读取此值? 您是否能够从 CCS 读取寄存器?

    我认为您可能需要读取不同的寄存器、因为值将位于地址、具体取决于多路复用器路由器使用的输出。 地址将为 00A0 0004h+(j * 4h);其中 j = 0至63d。

    但是、只有这些引脚路由到 CLEC:

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    此问题是否仍然存在?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、问题仍然存在。 我通过在该存储器地址创建一个表达式来读取寄存器值。

    从您提供的列表中、我了解到我可以通过对 C7x 使用 index = 0来创建 GPIO 实例、因为它没有路由到 CLEC。 因此,我已经尝试通过索引8创建它,但不幸的是,没有任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的专家不在办公室。 请预计响应会有延迟。

    谢谢!
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    您是否能够使用某个指标32-35进行测试? 根据您之前提供的先前 Boardcfg_rm 文件、应从 GPIOMUX_INTRR 从 C7x 分配这些索引。 此外、您可以为所选索引提供寄存器数据吗?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    接下来、此问题是否仍然存在?

    谢谢!

    Neehar