This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:在 Linux 的 RGB 显示屏上、无法在全屏模式下启动 Chromium。

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460209/am625-cannot-start-chromium-in-fullscreen-mode-on-rgb-display-in-linux

器件型号:AM625

工具与软件:

您好、TI 专家!

在我的定制 AM625 SOM 中、我使用的是 V10.00.07.04的 PSDK Linux、对于我的 SOM、我已经连接了具有480x272像素活动区域的 RGB 显示屏。 现在我遇到的问题是、我无法在此显示屏上全屏启动 Chromium 浏览器、我在尝试时遇到了 wayland 错误。
我已附加错误、请指导我在全屏模式下启动 Chromium。

root@am62xx-evm:~# su weston -c "chromium --start-fullscreen"
[69746:69746:0109/131640.363992:ERROR:wayland_event_watcher.cc(43)] libwayland: xdg_wm_base@24: error 4: xdg_surface geometry (500 x 272) is larger than the configured fullscreen state (480 x 272)
root@am62xx-evm:~# 


另外、请告诉我是否需要制作 Yocto buid 来重新定义进入全屏模式的屏幕区域。

此致、
Aditya T