请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 工具与软件:
您好、TI 专家!
在我的定制 AM625 SOM 中、我使用的是 V10.00.07.04的 PSDK Linux、对于我的 SOM、我已经连接了具有480x272像素活动区域的 RGB 显示屏。 现在我遇到的问题是、我无法在此显示屏上全屏启动 Chromium 浏览器、我在尝试时遇到了 wayland 错误。
我已附加错误、请指导我在全屏模式下启动 Chromium。
root@am62xx-evm:~# su weston -c "chromium --start-fullscreen" [69746:69746:0109/131640.363992:ERROR:wayland_event_watcher.cc(43)] libwayland: xdg_wm_base@24: error 4: xdg_surface geometry (500 x 272) is larger than the configured fullscreen state (480 x 272) root@am62xx-evm:~#
另外、请告诉我是否需要制作 Yocto buid 来重新定义进入全屏模式的屏幕区域。
此致、
Aditya T