This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:EtherCAT 和 Profinet 中没有从站

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461022/am6442-no-of-slaves-in-ethercat-and-profinet

器件型号:AM6442
Thread 中讨论的其他器件: Profibus

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用 AM6442芯片组设计工业网关。 如果主站是基于 AM6442的网关、那么我们只想知道在 EtherCAT、Profinet、Profibus 和 Modbus 网络中可以连接多少个从站。 您是否进行过与此相关的任何案例研究或测试? 任何信息都很有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithesh:

    如果主网关是基于 AM6442的网关、只想知道我们可以在 EtherCAT、Profinet、Profibus 和 Modbus 网络中连接多少个从站。 您是否进行过与此相关的任何案例研究或测试? 任何信息都很有用。  [报价]

    "对于 AM64x 主设备、在 EtherCAT、Profinet、Profibus、Modbus 中可以连接多少个从设备"的答案非常主观。 首先、对于 EtherCAT、关键性能指标(如 EtherCAT 周期时间和 EtherCAT 帧抖动)可能会受所连接的子器件/从站数量的影响(通常、子器件越多意味着不超出周期时间期限所需的周期时间越长)。 对周期时间的要求也会因应用而异。

    您能否详细解释您正在寻找什么样的关键性能要求? 此外、您是否需要分别询问 EtherCAT、Profinet、Profibus 和 Modbus (即在 EtherCAT 网络、Profinet 网络或 Profibus 网络中使用基于 AM6442的网关的性能、以及在 AM6442作为主设备在同一网络中并非所有三个协议都一起运行)?

    对于 EtherCAT、我们对11个子器件(Beckhoff)(连接到运行 Codesys EtherCAT 主站的 TI AM64x EVM)在周期时间和抖动方面可实现的目标进行了一些基准测试。 此外、通过其他 EtherCAT 主站协议栈(即 IBV EtherCAT 主站)、已证明至少可以支持23个子器件、且周期时间低至100us。 有关运行 EtherCAT 主站堆栈的 TI 处理器(包括基准测试应用手册和单页器)的更多信息、请参阅此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1424136/faq-how-to-setup-an-ethercat-network-using-ti-processors 

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    感谢您的快速回复。 EtherCAT 的基准测试信息非常有帮助。 同样、我们还需要 Profinet、Profibus、Modbus、CAN 的详细信息(单独提供)。

    您是否想问 EtherCAT、Profinet、Profibus 和 Modbus 分别如何(即在 EtherCAT 网络、Profinet 网络或 Profibus 网络中使用基于 AM6442的网关的性能、以及是否并非所有三个协议都在同一网络中一起运行、将 AM6442作为主设备)? >>是的、需要单独的详细信息、我们在网关设计中提供了所有这些接口。 好了、请分享您掌握的所有详细信息。 最终的问题是、在实际情况下、有多少子设备能够在所有这些接口中连接。 我知道 子设备的数量取决于周期时间,抖动等,只是想知道,在您的测试/验证,设备是如何能够连接的。? 任何信息都很有用。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daolin -

     在您的评论中添加"..." (对于 AM64x 主设备) 是非常主观的。 -如果 EtherCAT 总线可选支持冗余,则可能需要2个 EtherCAT 端口,如果一个端口运行 EtherCAT 从站通过拓扑返回到 AM6442 EtherCAT 主站。

    后来、Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithesh:  

    最终问题是、在实际情况下、有多少子设备能够连接所有这些接口。 我知道 子设备的数量取决于周期时间,抖动等,只是想知道,在您的测试/验证,设备是如何能够连接的。? 任何信息都很有用。
    同样、我们也需要 Profinet、Profibus、Modbus 的详细信息(单独提供)。

    要针对 EtherCAT 以外的协议回答这个问题、我必须将此线程重定向到一个对 其他协议(Profinet、Profibus、Modbus 等)具有适当专业知识的团队成员。

    由于重定向主题、请预计响应会出现延迟。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daolin、感谢您的支持、它将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithesh:

    这些测试的性能在很大程度上取决于堆栈实施和其他 IO 通信参数、例如周期时间和 DHT。  如果可能、您能否告诉我们您是否与任何堆栈合作伙伴在 AM64x 上启用了主堆栈?

    目前、我们尚未在 AM64x 上运行任何测试、因此没有基准测试的详细信息。 但是、我会在内部与团队进行核实、并尽快回复您。

    EtherCAT 的基准测试信息非常有用。 同样、我们还需要 Profinet、Profibus、Modbus 的详细信息(单独提供)。

    关于其他协议、我们不支持 AM64x 上的 Profibus 和 Modbus 协议。

    此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 EtherCAT、我们将 SOEM (开源)堆栈用于主站、将 TI 堆栈用于从站

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithesh:

    您还能否说明一下您将 PROFINET 主站使用哪种堆栈?

    此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithesh:

    目前、我们没有 PROFINET 主站上的任何基准测试数据。 您能否 联系堆栈合作伙伴并与其联系 以获取 功能列表和基准测试结果?

    此致、
    Laxman  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以检查一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithesh:

    感谢您的回复。
    您对此主题还有其他疑问吗?  

    此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、感谢您的支持