This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:某些电路板上的 OSPI_SBL 引导失败

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462187/am6442-ospi_sbl-boot-failed-in-some-boards

器件型号:AM6442

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户遇到 OSPI_SBL 失败、并显示控制台消息"Asome test has failed"

当他们查看代码时、  

Status = Bootloader_parseMultiCoreAppImage (bootHandle、&bootImageInfo);

没有成功。

取消选中"Disable Auth for Application Image"应用程序运行良好。

问题是、当 选中"Disable Auth for Application Image"时、在一些板上运行正常、但一些板未启动。

因此、他们正在尝试弄清楚是什么导致了这个问题。

在 e2e 上、通过阅读这篇文章、

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1214401/am6442-sbl_ospi--------- bootloader_parsemulticoreappimage-returns--1

他们试图将复位延迟从14ms 增加到40ms、但没有变化。

如果他们按下机械复位开关、它仍显示"某些测试失败"。

如果它们使用普通电路板运行相同的复位按键测试、则不会出现任何错误。

再说一次、什么能带来这种差异?

此致、

TED  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是已知的 SYSFW 问题。 该问题将在下一个 SYSFW 版本中修复、作为下一个 SDK 版本的一部分。

    现在、客户可以通过禁用身份验证来继续引导应用程序。

    此致、

    Prashant