请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户遇到 OSPI_SBL 失败、并显示控制台消息"Asome test has failed"
当他们查看代码时、
Status = Bootloader_parseMultiCoreAppImage (bootHandle、&bootImageInfo);
没有成功。
取消选中"Disable Auth for Application Image"应用程序运行良好。
问题是、当 选中"Disable Auth for Application Image"时、在一些板上运行正常、但一些板未启动。
因此、他们正在尝试弄清楚是什么导致了这个问题。
在 e2e 上、通过阅读这篇文章、
他们试图将复位延迟从14ms 增加到40ms、但没有变化。
如果他们按下机械复位开关、它仍显示"某些测试失败"。
如果它们使用普通电路板运行相同的复位按键测试、则不会出现任何错误。
再说一次、什么能带来这种差异?
此致、
TED