工具与软件:
尊敬的 TI:
我们制作了一个测试板、它会在10分钟内自动复位。
将其重新启动。
在 uboot 提示符下、0x43018178处的 WKUP_CTRL_MMR0_CFG0如下所示。
> md.l 0x43018178 1.
43018178:00010001
是否有另一个寄存器可以检查触发此复位的原因? (看门狗或类似的东西)
奇怪的是,当它在 EMMC 模式下引导时,它无法重新引导但锁定(控制台不响应)
我怀疑复位是自动触发的、但无法重新启动。
当我在 Linux 控制台中执行 reboot 命令时、它无法重新启动。
仅供参考、我使用 ti-processor-sdk-linux-j7200-evm-09_02_00_04。
BR
杰斯