This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:电路板自动复位时的复位原因

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461884/tda4vm-reset-reason-when-board-reset-automatically

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们制作了一个测试板、它会在10分钟内自动复位。

将其重新启动。

在 uboot 提示符下、0x43018178处的 WKUP_CTRL_MMR0_CFG0如下所示。

> md.l 0x43018178 1.

43018178:00010001

是否有另一个寄存器可以检查触发此复位的原因? (看门狗或类似的东西)

奇怪的是,当它在 EMMC 模式下引导时,它无法重新引导但锁定(控制台不响应)

我怀疑复位是自动触发的、但无法重新启动。

当我在 Linux 控制台中执行 reboot 命令时、它无法重新启动。

仅供参考、我使用 ti-processor-sdk-linux-j7200-evm-09_02_00_04。

BR

杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    有几个问题要问:

    1)您使用的是定制 j7200板还是 TI j7200 EVM。

    2)如果使用定制板,您所做的更改是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    我使用的是  定制 j7200。

    我将请我们的 HW 家伙总结更改。

    我观察到 TPS6594的 nRSTOUT 引脚在发生重新启动时被触发。

    在哪种情况下  触发 nRSTOUT?

    您是否知道如何  在 TPS6594中禁用 nRSTOUT ? 由于重新启动过于频繁、因此我们无法验证其他功能。

    BR

    杰斯