This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:如何直接启动 CSI2摄像头(即、无 FPDLink)在 TDA4AL-Q1 EVM 上使用 Samtech 40引脚?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456842/tda4al-q1-how-can-i-bring-up-a-csi2-camera-directly-i-e-no-fpdlink-use-samtech-40-pin-on-tda4al-q1-evm

器件型号:TDA4AL-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VLTCA6408

工具与软件:

您好、TI 专家:

根据要求、我们要在 EVM 中添加一个新的 ox08b40传感器、此传感器模块没有 FPD 链路、而不是使用 Samtech 40引脚。

我参考这个网站,这似乎不是描述的实施细节。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1366617/tda4vh-q1-how-can-i-connect-a-csi2-camera-directly-i-e-no-fpdlink-with-j784s4-evm

我想我们可以尝试在视觉应用中使用 run_app_single_cam.sh 来检查传感器驱动是否成功。

您可以提供示例代码或文档作为移植该项目的参考吗? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们 在 SDK 中不支持此传感器、请参阅以下开发说明以在 SDK 中添加新传感器、并且可以使用此传感器启用单摄像头应用。  

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j721s2/10_01_00_04/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/developer_notes_image_sensor.html

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    感谢您的反馈。

    我知道这一点、在 SDK 开发说明中添加了一个新传感器、这会很有用、另一个问题是、我该如何在没有 FPD 链路接口的情况下将摄像头模块 MIPI 信号传输到 CSI2 RX? 似乎必须使用 EVM 的解串器。
    下面是代码路径,我怎么能重写 Iss schirl Sensor_Deserializer 它?
    1. app_init
    2. appEnumerateImageSensor
    3. Sensor_Remote 4.454.454.Handler
    4. Iss Sensor_Deserializer
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    此部分 传感器驱动程序框架依赖于串行器/解串器。 您能否注释掉此 API 中的代码、看看它是否起作用?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    感谢您的答复。

    Iss4.12.7it Sensor_Deserializer  评论不工作。

    我们遇到了一个问题、如果没有 UB960_SetSensorAlias 和 ub953_cfgScript、传感器驱动程序就无法探测 。

    您是否知道可以编写此驱动程序来打开传感器电源?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个 SDK 版本? 我来看看这个特定的 SDK 版本。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    感谢您的反馈。

    我在下面使用了 Linux 和 RTOS 两种 SDK、请帮助检查。

    S2-J721S2 PROCESSOR-SDK-LINUX
    用于 TDA4VE、TDA4VL 和 TDA4AL 的 LinuxRegisteredSDK

    版本:10.00.00.08
    发布日期:2024年8月19日

    S2-J721S2 PROCESSOR-SDK-RTOS
    用于 TDA4VE、TDA4VL 和 TDA4AL 的 RTOS SDK

    版本:10.00.00.05
    发布日期:2024年8月19日

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chen、我会检查需要进行的更改、并在一两天内回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    感谢您的支持。

    期待您的好消息。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    可以、传感器框架与解串器进行位耦合。 那么、您可以尝试在 Serialzier_Write 中注释掉 icon,oci Deserializer_Read 和 oci Sensor_Deserializer Deserializer_Write 中的代码吗?请查看是否有帮助?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    如果没有解串器、IT 摄像头是否仍无法解决这个问题? 是否需要从外部连接电源?
    因为我研究了 CSI2扩展连接器、所以它们在解串器中为 CSI2提供辅助12V 电源输出。

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    这是另一个无关的问题。 您需要检查摄像头板的原理图以确定它可以从何处接收 FPD 电源。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    我在 MIPI FPC 相机侧检查我们的引脚定义、它具有相机的电源输入引脚。

    但 i2c5仍然未检测到传感器从器件地址为0x6c。

    那么、在 EVM 端、我下一步应该怎么做?

    我还检查了我们的 k3-j721s2-common-proc-board.dts、我看到 main_i2c5似乎仅用于 tca6408上的从器件地址为0x20。

    它是否需要在传感器上的0x6c 的 main_i2c5中添加?
    如果是、如何添加? 感谢你的帮助。

    &MAIN_i2c5{
    pinctrl-names ="默认值";
    pinctrl-0 =<&MAIN_i2c5_PINS_DEFAULT>;
    时钟频率=<400000>;

    扩展5:GPIO@20{
    兼容="ti、tca6408";
    REG =<0x20>;
    GPIO 控制器;
    #GPIO-CELLS =<2>;
    };
    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI、

    您能帮我检查一下吗、我该怎么做? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    否、无需为此传感器更新 dts 文件。 如果 传感器通电、当在 i2c5上调用探针时、应该会检测到该传感器。 您是否确定摄像头已开启? 此外、您能否与摄像头供应商联系、看看是否需要其他任何东西、例如重置或一些额外的引脚来为摄像头通电?  

    此致、

    Brijesh