主题中讨论的其他器件:TDA4VL、 TCA6408
工具与软件:
您好、TI 专家:
根据要求、我们要在 EVM 中添加一个新的 ox08b40传感器、此传感器模块没有 FPD 链路、而不是使用 Samtech 40引脚。
我参考这个网站,这似乎不是描述的实施细节。
我想我们可以尝试在视觉应用中使用 run_app_single_cam.sh 来检查传感器驱动是否成功。
您可以提供示例代码或文档作为移植该项目的参考吗? 感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们 在 SDK 中不支持此传感器、请参阅以下开发说明以在 SDK 中添加新传感器、并且可以使用此传感器启用单摄像头应用。
此致、
Brijesh
您好、Brijesh:
感谢您的反馈。
我知道这一点、在 SDK 开发说明中添加了一个新传感器、这会很有用、另一个问题是、我该如何在没有 FPD 链路接口的情况下将摄像头模块 MIPI 信号传输到 CSI2 RX? 似乎必须使用 EVM 的解串器。
下面是代码路径,我怎么能重写 Iss schirl Sensor_Deserializer 它?
1. app_init
2. appEnumerateImageSensor
3. Sensor_Remote 4.454.454.Handler
4. Iss Sensor_Deserializer
非常感谢。
您好、Brijesh:
感谢您的反馈。
我在下面使用了 Linux 和 RTOS 两种 SDK、请帮助检查。
S2-J721S2 PROCESSOR-SDK-LINUX
用于 TDA4VE、TDA4VL 和 TDA4AL 的 LinuxSDK
版本:10.00.00.08
发布日期:2024年8月19日
S2-J721S2 PROCESSOR-SDK-RTOS
用于 TDA4VE、TDA4VL 和 TDA4AL 的 RTOS SDK
版本:10.00.00.05
发布日期:2024年8月19日
非常感谢。
您好、Brijesh:
我在 MIPI FPC 相机侧检查我们的引脚定义、它具有相机的电源输入引脚。
但 i2c5仍然未检测到传感器从器件地址为0x6c。
那么、在 EVM 端、我下一步应该怎么做?
我还检查了我们的 k3-j721s2-common-proc-board.dts、我看到 main_i2c5似乎仅用于 tca6408上的从器件地址为0x20。
它是否需要在传感器上的0x6c 的 main_i2c5中添加?
如果是、如何添加? 感谢你的帮助。
&MAIN_i2c5{
pinctrl-names ="默认值";
pinctrl-0 =<&MAIN_i2c5_PINS_DEFAULT>;
时钟频率=<400000>;
扩展5:GPIO@20{
兼容="ti、tca6408";
REG =<0x20>;
GPIO 控制器;
#GPIO-CELLS =<2>;
};
};