请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VE-Q1 工具与软件:
尊敬的专家:
我们的客户需要使用 PWM 输出2M±0.05%波形。 我们想知道 PWM 是否可以满足此频率和精度要求? 它们使用19.2M XTAL、是否需要更改为20M 以获得更好的精度? 谢谢你
此致、
Zhu Xingyu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
我们的客户需要使用 PWM 输出2M±0.05%波形。 我们想知道 PWM 是否可以满足此频率和精度要求? 它们使用19.2M XTAL、是否需要更改为20M 以获得更好的精度? 谢谢你
此致、
Zhu Xingyu
您好!
[报价 userid="523857" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460153/tda4ve-q1-pwm-frequency-and-accuracy "]我们的客户需要使用 PWM输出2M±0.05%波形您问的是2MHz 吗? 如果是的话、我们可以生成。
此致
Tarun Mukesh