This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:PWM 频率和精度

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460153/tda4ve-q1-pwm-frequency-and-accuracy

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户需要使用 PWM 输出2M±0.05%波形。 我们想知道 PWM 是否可以满足此频率和精度要求? 它们使用19.2M XTAL、是否需要更改为20M 以获得更好的精度? 谢谢你

此致、

Zhu Xingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="523857" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460153/tda4ve-q1-pwm-frequency-and-accuracy "]我们的客户需要使用 PWM输出2M±0.05%波形

    您问的是2MHz 吗? 如果是的话、我们可以生成。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    感谢您的答复。 0.05%的精度呢? 我们是否能够确保这一准确性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据为 PWM 选择的输入时钟,我们可以得到不同范围的 PWM 输出频率。 该查询在这里是非常通用的、因此您可以准确获得所需的输出频率。

    此致

    Tarun Mukesh