This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:将 Keystone 连接到 LCD (与异步器件并行)

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461436/66ak2g12-connecting-the-keystone-to-lcd-in-parallel-to-asynchronous-devices

器件型号:66AK2G12

工具与软件:

您好!

我们 在使用基于 GPMC 的本地总线的项目中成功地使用了66AK2G12ABYT100。

总线是异步的、会连接32位并行闪存、FPGA 等器件。

对于新的修改、我们要为系统添加一个 LCD。

该 LCD 基于与同步总线配合使用的 RGB24、并具有 PCLK 时钟。

从 SOC 来看、DSS 似乎适合连接到 LCD。 但是、DSS 是与 GPMC 分开的部分、并且它们都使用相同的并行总线引脚。 因此、引脚多路复用器不支持此功能。

我的问题是、首先、这是对吗?

其次、您是否知道如何将现有的异步并行器件和同步 LCD (RGB24)连接到 SOC?

谢谢!

 Avner  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avner:

    印度今天有假期,请期待域名专家的回复延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avner:  

    感谢您的提问。

    请参考客户的意见。

    DSS 引脚仅在 GPMC 使用的相同引脚上可用。  因此、无法同时使用两个外设。

     他们能够将一些 PCIe 或 USB 连接到视频设备、然后从其中一个端口流式传输视频信息、但我不确定是否有任何软件支持这样做。

    此致、

    Sreenivasa