请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2G12 工具与软件:
您好!
我们 在使用基于 GPMC 的本地总线的项目中成功地使用了66AK2G12ABYT100。
总线是异步的、会连接32位并行闪存、FPGA 等器件。
对于新的修改、我们要为系统添加一个 LCD。
该 LCD 基于与同步总线配合使用的 RGB24、并具有 PCLK 时钟。
从 SOC 来看、DSS 似乎适合连接到 LCD。 但是、DSS 是与 GPMC 分开的部分、并且它们都使用相同的并行总线引脚。 因此、引脚多路复用器不支持此功能。
我的问题是、首先、这是对吗?
其次、您是否知道如何将现有的异步并行器件和同步 LCD (RGB24)连接到 SOC?
谢谢!
Avner