This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH 的 WCCA

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452549/tda4vh-q1-wcca-of-tda4vh

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VHTPS7A21

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户正在对 TDA4VH 进行 WCCA (最坏情况电路分析)。 他们发现了一些冲突。 您能帮助检查一下我们的理解是否正确吗?

1. TDA4的 EN_EFUSE_VPP 可能超过 TLV733的输入低电平阈值。

TDA4VH:

TLV733:

2.外部可能超过 TDA4的输入低电平阈值。

TDA4VH:

USS CAN:

此致、

Zhu Xingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、由于年末假期、此主题的回复将会延迟。 请期待在新的一年得到答复。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我是否可以知道此问题是否有任何更新? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.4V 的 TDA4电压符合 JEDEC 标准第8C.01号要求。

    0.2V USS CAN Vol 到 TDA4 ViL 阈值0.8/0.6 (直流) V、具有显著的正裕度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    感谢您的答复。 您可以帮助检查另一个问题吗?

    1.您能帮助咨询 TLV733专家吗?是否会使 TLV733出现任何问题?

    2. USS 可以输出0.2Vio 的低电压,即超过0.6V 的0.627V。 在这种情况下、我们应该使用0.6V 或0.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、J784S4 (TDA4VH) EVM 板 SCH 已于2024年11月时间范围内修改为 vE5 (www.ti.com/.../sprr458)。 针对 VPP 电子保险丝建议的 LDO PN 已按如下方式进行了更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的答复。 我刚查看了 TPS7A21的数据表、发现 VENlow 为0.3V、仍然低于0.4V。 您可以帮助检查一下吗?

    www.ti.com/.../tps7a21

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有关于提问2的任何更新?

    2. USS CAN 输出低电压为0.2Vio、约为0.627V、超过0.6V。 在这种情况下、我们应使用0.6V 或0.8V?[/QUOT]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 J7xxx/TDA4xxx 数据表都符合 JESD8C.01标准、该标准规定了在 最大5mA 驱动下运行3.3V IO 缓冲器、同时保持0.4V 的最大低电压。 输出缓冲器在驱动较低电流时将提供低得多的输出电压。 输出缓冲器的 IBIS 模型可用于确定不同驱动电流下的准确最坏情况输出电压。