主题中讨论的其他器件:TDA4VH、 TPS7A21
工具与软件:
尊敬的专家:
我们的客户正在对 TDA4VH 进行 WCCA (最坏情况电路分析)。 他们发现了一些冲突。 您能帮助检查一下我们的理解是否正确吗?
1. TDA4的 EN_EFUSE_VPP 可能超过 TLV733的输入低电平阈值。

TDA4VH:

TLV733:


2.外部可能超过 TDA4的输入低电平阈值。

TDA4VH:



USS CAN:

此致、
Zhu Xingyu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
我们的客户正在对 TDA4VH 进行 WCCA (最坏情况电路分析)。 他们发现了一些冲突。 您能帮助检查一下我们的理解是否正确吗?
1. TDA4的 EN_EFUSE_VPP 可能超过 TLV733的输入低电平阈值。

TDA4VH:

TLV733:


2.外部可能超过 TDA4的输入低电平阈值。

TDA4VH:



USS CAN:

此致、
Zhu Xingyu
尊敬的 Bill:
感谢您的答复。 我刚查看了 TPS7A21的数据表、发现 VENlow 为0.3V、仍然低于0.4V。 您可以帮助检查一下吗?

是否有关于提问2的任何更新?
2. USS CAN 输出低电压为0.2Vio、约为0.627V、超过0.6V。 在这种情况下、我们应使用0.6V 或0.8V?[/QUOT]