This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:使用 eglfs 平台的定制 QT 应用程序看不到任何屏幕;显示器适用于 linuxfb 平台

Guru**** 2480115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460545/processor-sdk-am335x-no-any-screen-is-visible-for-custom-qt-application-with-eglfs-platform-display-works-well-with-linuxfb-platform

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具与软件:

您好!

我使用的是基于 AM335x 的定制电路板。 我使用了 Yocto  kirkstone 和 Linux 内核5.10版本。

我可以执行基于 QT 5.15的定制应用程序、以 linuxfb 作为平台在 LCD 上显示各种屏幕。

但是、当我选择 eglfs 平台(导出 QT_QPA_PLATFORM=eglfs)时、应用程序 会在没有任何显示的情况下继续执行(因为日志已正确显示在终端屏幕上)

在终端与我的自定义消息一起、我还收到以下消息。

 

下面是我的 custom-image.bb 文件

附加内核配置文件。

e2e.ti.com/.../7713.config.txt

请告诉我如何使用 EGLFS 平台启用视频屏幕。

我在构建 Yocto 定制配方时是否缺少某些内容(驱动程序/配置/包装)?  

 

谢谢!

普拉夫尔·巴普特