请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM620-Q1 工具与软件:
您好!
ARM 和 FPGA 之间的通信使用 GPMC 接口。
在数据手册(88页的引脚连接要求)中提到需要从外部上拉和下拉这些信号、
但找不到更详细的信息。
它们是上拉、下拉还是不从外部拉?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
ARM 和 FPGA 之间的通信使用 GPMC 接口。
在数据手册(88页的引脚连接要求)中提到需要从外部上拉和下拉这些信号、
但找不到更详细的信息。
它们是上拉、下拉还是不从外部拉?

您好、Chu Allen、
感谢您的提问。
请参阅数据表的以下部分
6.3.23系统和杂项
6.3.23.1引导模式配置
6.3.23.1.1 MAIN 域
表6-53. Sysboot 信号说明
GPMC 引脚还具有 Bootmode00..Bootmode15功能。
引导模式引脚拉动取决于电路板引导配置。
保留的引脚需要一个上拉电阻器、并且可以是上拉或下拉电阻器。
此致、
Sreenivasa