This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:AM62A SKEVM (PROC135E3) CAN#39;t 进入暂停模式(深度睡眠)

Guru**** 2478065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459542/sk-am62a-lp-am62a-skevm-proc135e3-can-t-enter-suspend-mode-deep-sleep

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

您好!

我们使用 SDK10.0、 AM62A SKEVM (PROC135E3) 板、深度睡眠功能并不能真正发挥作用。

根据文档、它会使 CPU1~CPU3终止、但我不获取该日志。

3.3.5低功耗模式—Processor SDK AM62Ax 文档

此外、我测试电路板测试点 TP25 (VCC_CORE)仍然为0.85v、而不是0v。

以下是详细的错误消息:

Arago Project am62axx-evm ttyS2

Arago 2023.10 am62axx-evm ttyS2

am62axx-evm login: root
root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# echo mem > /sys/power/state
[  163.125371] PM: suspend entry (deep)
[  163.139076] Filesystems sync: 0.010 seconds
[  163.145216] Freezing user space processes
[  163.150811] Freezing user space processes completed (elapsed 0.001 seconds)
[  163.157804] OOM killer disabled.
[  163.161021] Freezing remaining freezable tasks
[  163.166710] Freezing remaining freezable tasks completed (elapsed 0.001 seconds)
[  163.174122] printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)

如何解决该问题?

哪个 SDK 版本支持暂停模式?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我在研究这个。 请预计周一之前回复。

    谢谢!

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    modprobe -rf ti_k3_dsp_remoteproc

    我卸载此 ko 文件、但功耗仍然相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    modprobe -rf ti_k3_dsp_remoteproc

    我卸载此 ko 文件、但功耗仍然相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    如果 SoC 通过检查 RTC 唤醒功能正确暂停、首先说明。

    您可以尝试以下操作吗:rtcwake -d rtc1 -s 10 -m mem

    一旦我们知道它能够暂停和恢复、我们就可以查看测试点。

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已尝试  rtcwake -d rtc1 -s 10 m mem、在 sdk10.0中无法进入暂停、在 sdk09.02中可以

    所以我不使用 sdk10.0。 并改用 sdk09.02。

    现在还有一个问题:系统会在深度睡眠模式下关闭 CPU1~CPU3、CPU0仍在工作。对吗?   总功耗:0.027500 (读取功耗寄存器)为27.5mW。 现在仍然有点高、  

    您有任何降低功耗的建议吗? 使用慢速晶体或其他东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    您能否说明一下功耗是如何测量的?

    谢谢!

    Anshu