工具与软件:
您好!
我们使用 SDK10.0、 AM62A SKEVM (PROC135E3) 板、深度睡眠功能并不能真正发挥作用。
根据文档、它会使 CPU1~CPU3终止、但我不获取该日志。
3.3.5低功耗模式—Processor SDK AM62Ax 文档

此外、我测试电路板测试点 TP25 (VCC_CORE)仍然为0.85v、而不是0v。

以下是详细的错误消息:
Arago Project am62axx-evm ttyS2 Arago 2023.10 am62axx-evm ttyS2 am62axx-evm login: root root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# echo mem > /sys/power/state [ 163.125371] PM: suspend entry (deep) [ 163.139076] Filesystems sync: 0.010 seconds [ 163.145216] Freezing user space processes [ 163.150811] Freezing user space processes completed (elapsed 0.001 seconds) [ 163.157804] OOM killer disabled. [ 163.161021] Freezing remaining freezable tasks [ 163.166710] Freezing remaining freezable tasks completed (elapsed 0.001 seconds) [ 163.174122] printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
如何解决该问题?
哪个 SDK 版本支持暂停模式?
谢谢。