This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:客户可以在 AM5716中配置5个 MAC 端口吗?

Guru**** 2477355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461470/am5716-can-customer-configure-5-mac-port-in-am5716

器件型号:AM5716

工具与软件:

你(们)好

客户正在检查以下解决方案是否可行。 请帮助分享一些想法。

他们担心引脚多路复用资源、因此只想使用5个 Mac 端口。

1. 4个 PRU_ICSSG 端口+ 1个 CPSW 端口

2. 2个 CPSW 端口+ 2个 PRU_ICSSG0端口+ 1个 PRU_ICSSG1端口

此致

Zekun