请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5716 工具与软件:
你(们)好
客户正在检查以下解决方案是否可行。 请帮助分享一些想法。
他们担心引脚多路复用资源、因此只想使用5个 Mac 端口。
1. 4个 PRU_ICSSG 端口+ 1个 CPSW 端口
2. 2个 CPSW 端口+ 2个 PRU_ICSSG0端口+ 1个 PRU_ICSSG1端口
此致
Zekun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
客户正在检查以下解决方案是否可行。 请帮助分享一些想法。
他们担心引脚多路复用资源、因此只想使用5个 Mac 端口。
1. 4个 PRU_ICSSG 端口+ 1个 CPSW 端口
2. 2个 CPSW 端口+ 2个 PRU_ICSSG0端口+ 1个 PRU_ICSSG1端口
此致
Zekun
Zekun,
我认为这已经在上一个与这个 AM5716相关的主题中得到了解答:有多少 Mac AM5716可以提供?。
至少对于#1…… 考虑到这是 IDK 板的默认设置、这不是问题。 4个 PRU 端口+ 2个 CPSW 端口。 请参阅 IDK 板用户指南。 不确定我完全 理解#2。。。
应该清楚地显示一项更正、这些 不是 ICSSG 端口 . 请参阅 PRU 子系统特性比较。
-若苏厄