This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:上电和下电的处理器电源时序要求

Guru**** 2474700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459117/tda4vm-q1-processor-power-sequencing-requirements-for-power-up-and-power-down

器件型号:TDA4VM-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我有关于 TDA4处理器上电和断电电源时序要求的问题。

  1. 电源斜坡之间是否需要遵循时序要求(前一个电源斜坡后的电源斜坡延迟时间)
  2. 断电是否需要遵循电源斜降要求?
  3. 这些建议适用于所有 Jacinto 系列器件

提前感谢您。

 

此致、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 TDA4 DM 时序图仅指示应禁用每个电源轨的时间(" 启动  电源斜降")。 放电率会因轨而异、并且不会影响 SoC POH 可靠性。 断电图说明中介绍了该关键点(请参阅下面 TDA4VE DM 的快照)、其中指出、在禁用任何输入电源之前、两个 PORz 信号必须置为低电平至少200us。

    请注意、正在对所有 TDA4 DM 进行更新、以 使该断电序列文本"更可见"、并将包含在未来的 DM 修订版中。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    那么、如果上电顺序中没有特定的时序要求、我如何知道是否存在问题?

    如果前一个电源轨在建议的运行条件范围内、下一个电源轨是否可以斜升?