This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:DRA821U2-Q1:此 SOC 是否具有基于硬件的信任锚点

Guru**** 2474710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462503/dra821u-q1-dra821u2-q1-does-this-soc-have-hardware-based-trust-anchor

器件型号:DRA821U-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA821

工具与软件:

您好!

该 SOC 是否具有基于硬件的信任锚?

谢谢

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    Re -将此线程分配给 TI 安全人员。

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    [报价 userid="419570" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462503/dra821u-q1-dra821u2-q1-does-this-soc -有-hardware-based-trust-anchor"]

    该 SOC 是否具有基于硬件的信任锚?

    [报价]

    您能否详细说明您的要求。

    DRA821曾经拥有位于 MCU 域中的加密加速器。 在 HS 器件上、TIFS 将使用该值以支持安全启动。

    除此之外、我们还有支持由 ARM 定义的 ARM TrustZone 扩展的 A72内核。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只得到了" 基于硬件的信任锚必须支持至少2个权限级别"。 从我们的客户那里了解到、您认为 DRA821是否可以满足该要求?

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您能否详细说明您正在寻找的用例、2个  特权等级的含义是什么?

    此致
    Diwakar