请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA821U-Q1 主题中讨论的其他器件:DRA821
工具与软件:
您好!
该 SOC 是否具有基于硬件的信任锚?
谢谢
最大值
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
该 SOC 是否具有基于硬件的信任锚?
谢谢
最大值
尊敬的 Max:
[报价 userid="419570" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462503/dra821u-q1-dra821u2-q1-does-this-soc -有-hardware-based-trust-anchor"]该 SOC 是否具有基于硬件的信任锚?
[报价]您能否详细说明您的要求。
DRA821曾经拥有位于 MCU 域中的加密加速器。 在 HS 器件上、TIFS 将使用该值以支持安全启动。
除此之外、我们还有支持由 ARM 定义的 ARM TrustZone 扩展的 A72内核。
此致
Diwakar