This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:DDR RESET_N 异常波形

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464438/tda4ve-q1-ddr-reset_n-abnormal-waveform

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

此波形是在 DDR 初始阶段捕获的。

在客户的 DDR 测试中、 由 TDA4控制的 DDR RESET_N 将上拉7.5ms、然后下拉2.1ms、然后再再次上拉、波形如下所示:

客户想要再次检查是否正常?  如果异常、是否是软件配置所致?

BR、

Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    我 认为这种行为不符合预期。

    DDR 复位信号是否在 TDA4器件和 LPDDR4存储器之间进行点对点连接、或者布线上是否有其他连接可能影响信号?

    如何在 PCB 上处理 DDR 保持信号? 您是否能够使用示波器同时捕获两个 DDR 信号(复位和保持)?

    此致、
    Kevin