This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:ospi 上溢和下溢中断

Guru**** 2473650 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464429/processor-sdk-am64x-ospi-overflow-and-underflow-interrupt

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM

工具与软件:

您好!
我在 没有操作系统的情况下运行 TMDS64EVM。

在安全手册中、它提到了  
如果八路串行外设接口(OSPI) RX 缓冲区在读取以前的数据之前接收到新的数据、则现有的数据将被覆盖并丢失。 如果出现这种情况、OSPI 硬件可以标记该错误并向 CPU 生成中断。 必须在软件中启用和配置该特性。

哪个 ESM 中断事件发生在 ospi 上溢和下溢情况下?

请向我提供中断 ESM 编号。  是多么简单 。 在 cslr_intr_esm0.h 中定义

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    我已将该主题重新分配给正确的专家。 请稍候再收到回复。

    此致、

    Vaibhav