请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X 主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM
工具与软件:
您好!
我在 没有操作系统的情况下运行 TMDS64EVM。
在安全手册中、它提到了
如果八路串行外设接口(OSPI) RX 缓冲区在读取以前的数据之前接收到新的数据、则现有的数据将被覆盖并丢失。 如果出现这种情况、OSPI 硬件可以标记该错误并向 CPU 生成中断。 必须在软件中启用和配置该特性。 
哪个 ESM 中断事件发生在 ospi 上溢和下溢情况下?
请向我提供中断 ESM 编号。 是多么简单 。 在 cslr_intr_esm0.h 中定义
谢谢