This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:DM R5上的自动搜索支持

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457457/am625-q1-autosar-support-on-dm-r5

器件型号:AM625-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:  

请通过此链接分享有关 AM62x 上 Autosar 支持的详细信息。

BR、

Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、

    对于缺少此主题、我们深表歉意。

    在 DM-R5上开发应用的一般指南可以在以下位置找到:
    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/latest/exports/docs/api_guide_am62x/DEVELOP_AND_DEBUG_DMR5.html 

    对于 DM-R5内核上的 Autosar 集成、下面链接的应用手册可以用作将 DM 固件与 Autosar 集成的指南。 (它基于 Jacinto 7、但也可用于 AM62重复使用)
    https://www.ti.com/lit/an/spracy6/spracy6.pdf

    MCAL SDK 中基于"CddIpcRProcLinux" FreeRTOS 的示例集成了 DM 固件、可用作参考。

    注释:

    • AM62x 的主要区别在于只需配置一个中断(低优先级)(与 Jacinto 文档中提到的4个中断相反)、并使用以下 IRQ_num:

    #define CSLR_R5FSS0_CORE0_INTR_DMASS0_INTAGGR_0_INTAGGR_VINTR_PEND_43                              (67U)
    

    可以在"source\drivers\device_manager\sciserver\am62x\sciserver_hwiData.h"文件中找到"sciserver_hwi_list"

    •   MCU+ SDK 中的 DPL 层是 FreeRTOS 的 OS 抽象层、客户需要为使用的任何其他操作系统(本例中为 Autosar)创建类似的抽象层实施。

    此致、
    Krithika