This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:内核之间的 IPC 通信?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465769/tda4vh-q1-ipc-communication-between-cores

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

大家好!  我想为我的一个项目选择 TDA4VH-Q1。 我的问题是关于 IPC 的。 在该 SoC 中、A72内核是否能够相互通信、以及 R5F 和 DSP 内核是否能够相互通信以及与 A72内核通信?

在 TDA4VH-Q1中有没有使用 C++代码实现 IPC 的教程? 请在本问题上提供帮助。

.

在 A72中使用 Linux 并在 R5F 中使用裸机。  

操作涉及到所有内核的 CPU 负载测试、在我们计划使用 RPmsg 机械的 IPC 中、更好的建议是、通信必须基于中断。  请帮我弄清楚示例代码。

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="595057" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465769/tda4vh-q1-ipc-communication-between-cores 您好!  我想为自己的一个项目选择 TDA4VH-Q1。 我的问题是关于 IPC 的。 在此 SoC 中、A72内核是否能够相互通信、以及 R5F 和 DSP 内核是否能够相互通信以及与 A72内核通信?[/QUOT]

    有。 我们确实支持这一点。

    [quote userid="595057" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465769/tda4vh-q1-ipc-communication-between-cores 是否有任何使用 C++代码的 TDA4VH-Q1中 IPC 实施的教程? 请在此问题上提供帮助。

    否、我们没有适用于 IPC 的 C++代码教程。

    [报价用户 id="595057" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465769/tda4vh-q1-ipc-communication-between-cores "]

    在 A72中使用 Linux 并在 R5F 中使用裸机。  

    操作涉及到所有内核的 CPU 负载测试、在我们计划使用 RPmsg 机械的 IPC 中、更好的建议是、通信必须基于中断。  请帮我弄清楚示例代码。

    [报价]

    是的、我们在/packages/ti/drv/ipc/examples 上提供了 PDK 示例

    您可以阅读文档 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/07_02_00_06/exports/docs/pdk_jacinto_07_01_05_14/docs/userguide/jacinto/modules/ipc.html

    此致

    Tarun Mukesh