工具与软件:
尊敬的 Andreas Dannenberg、Frank Walzer、Liu
我发现很少观察到 IP 设置。
1.我已配置静态 IP、并禁用 DHCP。地址为192.168.1.65
观察:我可以访问配置的 IP 192.168.1.65、也可以访问控制器。 在同一控制器中、我们使用网页获取 IP 地址、display..in 在这种情况下、我得到的是 IP:169.254.50.69。
我不确定该 IP 169.254.50.69是从哪里得到更新。(但我能够访问 静态 IP 192.168.1.65的网页 )我们没有在 tisdk8.2中面对这些观察。 但只在 tisdk 9.1中看到
9.1兆赫兹的范围内。
我可以知道为什么会出现这种情况吗?
此外、我在断电和上电时又观察到1个问题。 IP 地址从 192.168.1.65更改为 169.254.50.69.我无法访问192.168.1.65。 但我们可以访问网页 via169.254.50.69(这不应该发生,因为我已经静态配置192.168.1.65
注意:在上述行为中、我们的连接仅在笔记本电脑<-->控制器(独立)之间、不存在其他网络(即、我们没有将控制器连接到任何外部网络)
此处需要帮助