This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:静态 IP 地址更改

Guru**** 2549290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465796/processor-sdk-am335x-static-ip-address-changes

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具与软件:

尊敬的 Liu

我发现很少观察到 IP 设置。  

1.我已配置静态 IP、并禁用 DHCP。地址为192.168.1.65

  观察:我可以访问配置的 IP  192.168.1.65、也可以访问控制器。 在同一控制器中、我们使用网页获取 IP 地址、display..in 在这种情况下、我得到的是 IP:169.254.50.69。

             我不确定该 IP 169.254.50.69是从哪里得到更新。(但我能够访问 静态 IP 192.168.1.65的网页 )我们没有在 tisdk8.2中面对这些观察。 但只在 tisdk 9.1中看到

             9.1兆赫兹的范围内。

我可以知道为什么会出现这种情况吗?  

此外、我在断电和上电时又观察到1个问题。 IP 地址从 192.168.1.65更改为 169.254.50.69.我无法访问192.168.1.65。 但我们可以访问网页 via169.254.50.69(这不应该发生,因为我已经静态配置192.168.1.65

注意:在上述行为中、我们的连接仅在笔记本电脑<-->控制器(独立)之间、不存在其他网络(即、我们没有将控制器连接到任何外部网络)

此处需要帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请显示如何设置静态 IP 地址。 此外、请在设置 IP 地址后发布 ifconfig -A 的结果。

    您能否还说明您目前使用的是哪个 SDK? 是否需要询问运行9.1 TI SDK 的问题?

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们将使用 TISK9.1。

    我们已按如下所示通过应用程序设置 IP、

    inet_pton(AF_INET, ip->addrIPv4.address, &addr->sin_addr);
    if (ioctl(fd, SIOCSIFADDR, &ifr) < 0)

    printf ("无法设置 IPv4地址\n")
    }


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新。。。 关于与 netwrk 设置相关的更改或配置、tisdk91从 tisdk8.2中是否进行了任何更改。 请告诉我

    是关于这个的信息.. 请提供(如有)