This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:SBL 应用与安全手册相符

Guru**** 2472980 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466186/processor-sdk-am64x-sbl-app-aligned-with-saftymanual

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM

工具与软件:

您好:

我们的器件是 TMDS64EVM


我有一个问题、在《安全手册》 6.3.183中、它提到了软件 ROM 校验和。
ROM 内容包括已知的校验和、可以完成 ROM 的校验和、以验证 ROM 内容是否未损坏。

为安全起见、ROM 应具有 CRC 计算功能。  

这是我的问题。

当 RBL 引导映像时 、它是否计算"SBL"校验和?  执行该步骤



当时、我使用以下 python srippt 来生成

$(BOOTIMAGE_CERT_GEN_CMD)- swrv 1 - sbl-bin $(BOOTIMAGE_PATH)/$(BOOTIMAGE_BIN_NAME)- sysfw-bin $(SYSFW_PATH)/sysfw-hs-fs-enc.bin sysfw-hs-fs-enc-cert.bin

1. 检查映像完整性时是否有 CRC 功能?

2. 如果没有,图像间距检查中包含什么内容?

谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    提供了 SHA512哈希校验而不是 CRC。 ROM 计算二进制文件的 SHA512哈希值、并将其与 X.509证书中包含的已知 SHA512哈希值进行比较。 首先对证书进行身份验证、以确保其中的信息不被破坏或篡改。

    此致、

    Prashant