请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X 主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM
工具与软件:
您好:
我们的器件是 TMDS64EVM
我有一个问题、在《安全手册》 6.3.183中、它提到了软件 ROM 校验和。
ROM 内容包括已知的校验和、可以完成 ROM 的校验和、以验证 ROM 内容是否未损坏。
为安全起见、ROM 应具有 CRC 计算功能。
这是我的问题。
当 RBL 引导映像时 、它是否计算"SBL"校验和? 执行该步骤 
当时、我使用以下 python srippt 来生成
$(BOOTIMAGE_CERT_GEN_CMD)- swrv 1 - sbl-bin $(BOOTIMAGE_PATH)/$(BOOTIMAGE_BIN_NAME)- sysfw-bin $(SYSFW_PATH)/sysfw-hs-fs-enc.bin sysfw-hs-fs-enc-cert.bin
1. 检查映像完整性时是否有 CRC 功能?
2. 如果没有,图像间距检查中包含什么内容?
谢谢
1. 检查映像完整性时是否有 CRC 功能?
2. 如果没有,图像间距检查中包含什么内容?
谢谢