This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:I/O 引脚的输入电压范围作为建议运行条件

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466323/am3359-input-voltage-range-at-an-i-o-terminal-as-recommended-operating-conditions

器件型号:AM3359

工具与软件:

作为建议运行条件、I/O 端子的输入电压范围是多少?

例如、XTALIN 引脚的电源为 VDDS_OSC。 在这种情况下、XTALIN 引脚的建议工作条件输入电压范围是否与 VDDS_OSC (1.710V 至1.890V)相同?

另一方面、针对 I/O 端子上的输入电压指定了以下两项作为绝对最大额定值。

-所有 I/O 引脚的稳态最大电压
- I/O 端子的瞬态过冲和下冲规格

由于注释(1)中的以下说明适用于绝对最大额定值、因此我知道上述两项不用作建议运行条件、是正确的吗?

"应力超出绝对最大额定值下所列的值可能会对器件造成永久损坏。 这些是应力额定值
 和功能运行、或者在建议运行条件以外的任何其他条件下运行器件
 条件不是隐含的。 长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。"

此致、

大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daisuke

    感谢您的提问。

    [报价 userid="102452" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466323/am3359-input-voltage-range-at-an-i-o-terminal-as-recommended-operating-conditions "]作为建议运行条件、I/O 端子的输入电压范围是多少?[/QUOT]

    如果问题针对 LVCMOS  

    请参阅  

    5.7直流电气特性部分  

    所有其他 LVCMOS 引脚(VDDSHVx = 3.3V;x = 1至6)

    ROC 依赖于用于调节所有 LVCMOS 参数的标称电压。

    示例: VDDSHVx - 0.45  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa-San、

    感谢您的答复。

    我们的客户想了解 I/O 端子能够耐受的输入电压范围、但数据表的"5.7直流电气特性"部分中似乎没有描述该范围。

    如果 XTALIN 引脚输入外部 LVCMOS 时钟源、则容忍的电压范围(VDDS_OSC +/-%)是多少?

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Daisuke

    谢谢你。

    任何输入的最大 ROC 电势与应用于相应 AM335x IO 电源轨的电势相同、并且任何输入的最小 ROC 电势与应用于 VSS 的电势相同。

     我们期望任何连接器件的 IO 电源都由与相应 AM335x IO 电源轨相同的电源供电、从而防止 AM335x 引脚不具有失效防护功能时出现任何电源时序问题。  在这种情况下、AM335x IO 电源轨为 VDDS_OSC、定义为具有1.71V 至1.89V 的有效范围。  因此、VDDS_OSC 电位可以是此范围内的任何值、但施加到 VDDS_OSC 的实际电压定义了 XTALIN 输入的最大 ROC 电位。

    [报价 userid="102452" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466323/am3359-input-voltage-range-at-an-i-o-terminal-as-recommended-operating-conditions/5628134 #5628134"]如果 XTALIN 引脚输入外部 LVCMOS 时钟源、可耐受的电压范围是多少(VDDS_OSC +/-%)?

    客户应通读" 直流电气特性"部分

    XTALIN (OSC0)

    VIH 高电平输入电压0.65 ×VDDS_OSC V

    VIL 低电平输入电压0.35 ×VDDS_OSC V

    此致、

    Sreenivasa