This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:当引脚 C21连接到振荡器时、需要规格信息

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465845/am6442-when-pinc21-connect-to-oscillator-need-specs-information

器件型号:AM6442

工具与软件:

您好、专家

希望这能很好地找到你。

我想在该器件的引脚 C21 (MCU_OSC0_XI)上使用推荐的振荡器。
(B20 (MCU_OSC0_XO)连接到 GND。)

遵循6.10.4.1.2。 规格
确定可使用具有25MHz 1.8V LVCMOS 输出的推荐振荡器。
此外、VIH/VIL 也参考第6.7.3章。
缺少其他信息。

因此、在使用建议的振荡器时、请提供引脚 C21的以下信息。 ★在使用建议的振荡器时、请提供以下有关引脚 C21的信息。
①输入电压范围(VNS (min)/ V421)(max)
② μ A 占空比
③ μ s 输入压摆率
④贵公司要求的其他规格

此致、

Jieyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jieyu、您好!

    感谢您的提问。

    让我内部检查并更新您的信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jieyu、您好!

    谢谢你。

    如果您可以通过电子邮件与我联系、我可以分享规格。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jieyu、您好!

    我在电子邮件中分享了规格。

    规格将在数据表的下一修订版中更新。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jieyu、您好!

    您有以下问题

    =%(max)的压摆率@4ns%10 μ s-90 μ s。  ①输入电压范围((min)(max))如何?

    高频振荡器(HFOSC)电气特性

    VDDS_OSC MCU_OSC0电源1.71 1.8 1.89V


    ② μ A 占空比

    45-55%(这包括在我共用的规范中)

    注意:

    我们希望任何连接器件的 IO 电源都由与相应 AM64x IO 电源轨相同的电源供电、从而防止出现任何电源时序问题或 IO 兼容性问题

    此致、

    Sreenivasa