This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何添加传感器

Guru**** 2471950 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465914/tda4vm-how-to-add-sensor

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

大家好

在 SDK 10_01_00_04 Linux&RTOS 基础上、我们开发了以下视频流水线:

96717evk 通过 GUI 配置的 VPG (视频图形发生器)模式生成 RGB888图像。

我们应该如何在视觉应用中配置 APP_SINGLE_CAM&OTHER 模型来捕获这些图像?

THS

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BR:

    单个 CAM 应用不应有任何更改。  

    您应该将此 SER-DES 添加到我们的传感器驱动器中作为新传感器、并将此过程传递到单个摄像头演示

    您也可以参考以下文档

    8.12.向 PSDK RTOS 添加新的图像传感器—Processor SDK RTOS J721E

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikhil

    还有一个问题:目前96717evk 上没有摄像头、我们使用96717的 VPG (视频图形发生器)模式来生成 RGB888格式的图像。

    TDA4VM 是否支持 RGB888?

    如果支持:
    对于管道:input_img -> VISS --- > LDC --- > output_img
    我们可以跳过 VISS 吗--- > LDC 部件?

    如何直接路由 input_img --> output_img?
    如果是、需要进行哪些修改?

    THS  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BR:

    是、显示器支持 RGB888。

    图中可以只包含一个捕获节点和一个显示节点。

    此处捕获节点输出应为 VX_DF_IMAGE_RGBX 类型(与应用程序一样、我只看到 RAW 格式或 YUV 格式)  

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

      在这种情况下、 app_single_cam 应该修改代码的哪些部分以直接获取 RGB888图像并保存它们?

    THS  

    BR、

    许可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

     有关对 app_single_cam 的更改、请参阅该补丁、

    e2e.ti.com/.../rgb888_5F00_changes.patch

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    中国新年快乐。