工具与软件:
大家好
在 SDK 10_01_00_04 Linux&RTOS 基础上、我们开发了以下视频流水线:

96717evk 通过 GUI 配置的 VPG (视频图形发生器)模式生成 RGB888图像。
我们应该如何在视觉应用中配置 APP_SINGLE_CAM&OTHER 模型来捕获这些图像?
THS
BR、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 BR:
单个 CAM 应用不应有任何更改。
您应该将此 SER-DES 添加到我们的传感器驱动器中作为新传感器、并将此过程传递到单个摄像头演示
您也可以参考以下文档
8.12.向 PSDK RTOS 添加新的图像传感器—Processor SDK RTOS J721E
此致、
Nikhil
您好、 Nikhil
还有一个问题:目前96717evk 上没有摄像头、我们使用96717的 VPG (视频图形发生器)模式来生成 RGB888格式的图像。
TDA4VM 是否支持 RGB888?
如果支持:
对于管道:input_img -> VISS --- > LDC --- > output_img
我们可以跳过 VISS 吗--- > LDC 部件?
如何直接路由 input_img --> output_img?
如果是、需要进行哪些修改?
THS
BR、
您好、Liu、
有关对 app_single_cam 的更改、请参阅该补丁、
e2e.ti.com/.../rgb888_5F00_changes.patch
此致、
Gokul