This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J:针对 PLL 12校准程序的建议

Guru**** 2470940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454507/dra829j-recommendation-for-pll-12-calibration-procedure

器件型号:DRA829J

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

在使用 PLL 配置时、出现了一个关于 PLL 12的问题。
我知道可以选择校准该 PLL。

U-Boot 不会对其进行配置、而 cmm 脚本会进行配置。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U-Boot:  


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cmm 脚本:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我想提 一条配置此 PLL 的建议。
您是否建议校准? 有哪些优势? 什么是恶性肿瘤? 是否可以/应该为 J721e 执行该操作?
我还想逐步介绍建议的配置过程。

谢谢!
João Simões μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、由于年末假期、此主题的回复将会延迟。 请期待在新的一年得到答复。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    没问题 、完全可以理解!
    如有可能、请回到这个主题。

    谢谢!
    João Simões μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen / TI 团队、

    如果可以、请查看此主题。

    我已经知道如何进行校准,我检查了它确实符合勘误表 SPRZ455E。
    特别是:
      必须在非旁路模式下使用-PLL 校准、解决勘误表 SPRZ455E 问题 i2178
      -PLL 校准必须在 CAL_LOCK 置为有效之前进行、解决勘误表 SPRZ455E 问题 i2424

    链接: dra829j-pll-programming-requirements

    6.  >
    7. if (PLL 具有校准功能)&&(CAL_CNT!= 0)&&(DAC_EN = 0)&&(DSM_EN = 0)&&(FRACDIV =0)
    8. CAL_IN = 0
    9. CAL_BYP = 0
    10.CAL_CNT ={2、7}
    11. FAST_CAL = 1.
    12. CAL_EN = 1.
    13.启用 PLL
    14、等待 PLL 锁定时间((锁定!=1)&&( TIME_FOR_LOCK < 750*TREF*REF_DIV))
    15.如果 PLL 没有在超时窗口内锁定,
    16. >

    我只需要一条关于我是否应该校准 PLL 以及这样做会有什么改进的建议。

    注意:对于我来说、校准仅适用于 PLL12 - DDR

    谢谢!
    João Simões μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    如果可以、请报告相关主题。

    谢谢!
    João Simões μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joao、

    您所定义的一切都是正确的。

    为什么要校准? 它修复了一种抖动。 有时、PLL 将具有确定性变化、从而导致其减速或加速。  这意味着每个参考时钟更新周期都会有一个相位偏移要修复。 (这种现象导致某些人将此行为称为静态相位偏移。) 关键是、PLL 会尝试通过比例控制来修正相位/频率误差。 因此、PLL 会  在基准时钟边沿产生突变(和抖动)。 校准电路试图更大限度地减少这种类型的抖动。

    我不确定 DDR 是否需要校准。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、
    谢谢您的回答具有启发性。

    我只需要再做一件事就可以结束我这边的话题了。

    与您的疑问相符:
    我可以自由选择开/关校准吗? 是 DDR 的要求吗?

    在两种情况下、我都进行了大量的复员方案测试、包括校准和不校准、都取得了成功。
    我已将其打开、到目前为止、它似乎是最佳方法、
    然而,我需要得到你们的确认,以证明我的方法是正确的。

    谢谢!
    João Simões μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDR 不需要校准。

    Kevin