Thread 中讨论的其他器件:TFP401
工具与软件:
您好!
我有一个定制的 AM5278板和 TI-SDK TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57xx-EVM-05.03.00.07 与 EVM 板类似、这里我们将 vin3a-0连接到 vin3a-23、再连接到 TFP401解码器。
我们面临的问题如下 
我们已经检查了 TFP401输出,这是进入主板,并 可以确认 TFP401正在正确地提供 RGB 格式,但当通过 GST 命令或应用程序在我们的系统中启动时,我们面临上述问题。
此外,这一问题只发生在纯黑色(0,0,0)在白色或白色在黑色的地方,任何黑色是在水平线上的像素向右移动导致这个问题,如果我们减少黑色的颜色(20,20,20)这一问题不被观察,一切看起来正常。
我们还启动了如下所示的测试模式、但未显示相同模式的任何问题。 
下图是实际测试图形图像

您能否帮助我们解决该问题、因为我们认为这可能是处理器渲染接收到的 RGB 格式的问题。
此致、
Roshan Rajagopal