This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:RGB 颜色呈现问题

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457441/am5728-rgb-colour-rendering-issue

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件:TFP401

工具与软件:

您好!
我有一个定制的 AM5278板和 TI-SDK TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57xx-EVM-05.03.00.07 与 EVM 板类似、这里我们将 vin3a-0连接到 vin3a-23、再连接到 TFP401解码器。
我们面临的问题如下

我们已经检查了 TFP401输出,这是进入主板,并 可以确认 TFP401正在正确地提供 RGB 格式,但当通过 GST 命令或应用程序在我们的系统中启动时,我们面临上述问题。


此外,这一问题只发生在纯黑色(0,0,0)在白色或白色在黑色的地方,任何黑色是在水平线上的像素向右移动导致这个问题,如果我们减少黑色的颜色(20,20,20)这一问题不被观察,一切看起来正常。


我们还启动了如下所示的测试模式、但未显示相同模式的任何问题。


下图是实际测试图形图像




您能否帮助我们解决该问题、因为我们认为这可能是处理器渲染接收到的 RGB 格式的问题。

此致、
Roshan Rajagopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roshan:

    您能否分享一下您系统的方框图以便我们更好地了解您的流水线?

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们运行的流水线就是这样  

    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video30 ! video/x-raw 格式=rgb ,宽度=1024,高度=720! 视频! Videoconvert! Waylandsink

    在这之后、也显示了同样的问题。  

    此致、  

    Roshan Rajagopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roshan、

    请分享您的系统 和摄像机详细信息的方框图。 鉴于测试图形显示时没有出现任何问题、我怀疑这是处理器渲染问题。 更可能这是您共享的 g-streamer 流水线中的问题。 我必须与我们的 g-流媒体专家进行沟通。

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    pfa 系统框图、


    我们使用笔记本电脑或另一个 AM572x HDMI 输出来检查处理器的输入。
    在缓冲区末尾的输出被检查,这没有显示任何问题,这就是为什么我们怀疑处理器。
    在这里、DVI 是在 TFP401芯片之后拆分为 RGB 格式。
    请尽早告知我们解决方案

    此致、
    Roshan Rajagopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roshan:

    您能否说明您使用的是哪种摄像头传感器?

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    如上所示,我们不使用相机传感器,我们正在尝试从我的笔记本电脑/am57x 板的 HDMI 输出到这个设备,但我可以让你知道我们尝试的分辨率,这是1024x768与显示面板分辨率相同。


    此外、我们已经检查了输出、直到缓冲区结束、结果发现没有任何问题。

    此致、
    Roshan Rajagopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roshan:

    您是否能够访问调试器、是否能够检查 VIP 模块中的溢出?

    请参阅 TRM 中的"9.4.5.20 VIP 溢出检测和恢复"部分、您是否可以  检查 VIP_FIQ_STATUS 寄存器并检查位8、7、5、4、3和2。 如果正在捕获视频并且设置了这些位中的任何一个、则表示并非所有传入的视频数据都发送到 DDR 存储器。

    您是否还能仔细检查同步边沿极性是否正确?

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    抱歉、我们无法访问调试器、
    关于 VIP 模块的读数,我将检查并告诉你。还可以告诉我是否有任何方法读取寄存器,而不访问调试器。

    此致、
    Roshan Rajagopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roshan、

    您是否有 TI EVM? IDK 在 micro-USB 端口中集成了板载调试器。 否则您可以使用 devmem2、您的 SDK 是否具有 devmem2?

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    是的、它确实有 devmem2、将检查并让您知道状态。

    此致、
    Roshan Rajagopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    抱歉的晚回复,我检查了 vin3a 的注册( VIP 2切片0 ).  检查未设置的位8、7、5、4、3和2、根据您建议的内容、我想是正确的、所有传入视频都将进入 DDR。
    我们还检查了同步边沿极性、一切都很好。

    此致、
    Roshan Rajagopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roshan:

    我不在办公室、直至1月22日。 请预计回复中会有延迟。

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roshan、

    您能否分享用于检查寄存器和输出的过程?

    谢谢!

    若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我使用的命令是
    devmem2 0x4899551C (带

    此处0x4899551C 是 VIP2切片0地址

    我得到的输出为0x000

    此致、
    Roshan Rajagopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roshan、

    您能否分享您如何配置 VIP 模块、还能帮助我了解正在损坏的常规捕获图像与颜色模式之间的区别、颜色模式从何而来?

    另外、我假设您正在执行类似于以下内容的数据路径:
    Input A=RGB Output A=RGB --*这是正确的吗?

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我将回到你如何配置 VIP 模块,但关于捕获的图像之间的区别是,即使在捕获的图像,有一个纯黑色在白色或纯白色在黑色这一问题是观察到的,其他颜色这个问题没有看到。此外,颜色模式只是一个图像,我从互联网上下载,以验证颜色是否正确。

    此致、
    Roshan Rajagopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roshan、

    谢谢你。 请告诉我设置是什么。 我们需要确认是否在 SoC 级别完成了任何处理。

    -若苏厄