This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:使用&quot 时启动堆栈;tiboot3-am62ax-gp-evm.bin"

Guru**** 2470900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466903/processor-sdk-am62a-boot-stack-when-i-use-tiboot3-am62ax-gp-evm-bin

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

工具与软件:

您好!

我尝试在 EVM 上使用 AM62A 的 Linux SDK"10.01.00.05"。
首先、我要将"WIC"信息导入到 SD 卡中、然后启动。
然后出现以下错误。

——
U-Boot SPL 2024.04-ti-g29d0c23d67ee (2024年11月29日- 11:41:54 +0000)
SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
尝试从 MMC2引导
读取群集时出错
SPL_LOAD_IMAGE_FAT:读取映像 u-boot.img、err --22时出错
SPL:无法从所有引导设备引导
###错误###请重置主板###
——

因此、我按照以下 URL 信息将默认"tiboot3.bin"从"tiboot3-am62ax-gp-evm.bin"更改为"tiboot3-am62ax-gp-evm.bin"。

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/10_01_00/exports/docs/linux/Foundational_Components_Migration_Guide .html
要在 GP 器件上‘引导、请使用处理器 SDK 中找到的"tiboot3-am62ax-gp-evm.bin"。 ‘使用 SD/MMC 引导并将.wic 映像(WIC 文件)刷写到 SD 卡中、应在  SD 卡的引导分区中找到"tiboot3-am62ax-gp-evm.bin"。 重命名/删除预先存在的  tiboot3.bin 以及将‘"tiboot3-am62ax-gp-evm.bin"重命名为  tiboot3.bin 是引导 HS-EVM FS 器件所需的唯一更改。

但是、之后启动时、我在控制台上看不到任何登录。
当我使用 SDK 09.02.00.05时、我可以通过应用上述方法来引导。

我使用的是有点旧的 EVM (EVM 上打印为"PROC135E2")、是否是此问题的根本原因?
或者是否有任何其他过程来引导 GP 设备(在 EVM 上实现)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    William Huang 说:

    这看起来不像是 GP 与 HS-EVM FS 问题。 这可能是 SD 卡问题。  请尝试不同的卡、甚至尝试不同品牌的卡。 在我们的测试中,SanDisk 品牌拥有最可靠的 SD 卡。

    William Huang 说:
    但是、之后启动时、我看不到控制台上的任何日志。
    [报价]

    这很可能是 GP 与 HS-EVM FS 问题。 如果您使用错误类型的设备启动主板、您将不会看到任何日志。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >请尝试不同的卡或甚至不同的品牌。 在我们的测试中,SanDisk 品牌拥有最可靠的 SD 卡。
    我将尝试遵循测试。

    1.我正在刷写"SDK 版本09.02.00.05"的"WIC"文件
    2.我正在刷写"SDK 版本10.00.00.08"的"wic"文件
    3.我正在刷写"SDK 版本10.01.00.05"的"WIC"文件
    备注:我对上述内容使用了相同的 SD 卡。

    这是结果。
    代替1。 我可以正确确认启动。
    对于2。 我看到以下错误、无法正确确认启动。
    对于3。 与上述"2"相同的条件。

    --"2"的日志--
    U-Boot SPL 2024.04-ti-g818c76aed67f (2024年8月1日- 19:19:47 +0000)
    SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    SPL 初始堆栈使用:13568字节
    尝试从 MMC2引导
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    在 ARM64内核上启动 ATF。。。

    注意:BL31:v2.10.0 (发布):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
    通知:BL31:创建时间:2024年2月9日16:09:05

    U-Boot SPL 2024.04-ti-g818c76aed67f (2024年8月1日- 19:19:47 +0000)
    SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    尝试从 MMC2引导
    读取群集时出错
    SPL_LOAD_IMAGE_FAT:读取映像 u-boot.img、err --22时出错
    SPL:无法从所有引导设备引导
    ###错误###请重置主板###
    ---
    --"3"的日志--

    U-Boot SPL 2024.04-ti-g29d0c23d67ee (2024年11月29日- 11:41:54 +0000)
    SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
    SPL 初始堆栈使用:13568字节
    尝试从 MMC2引导
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    身份验证已通过
    在 ARM64内核上启动 ATF。。。

    注意:BL31:v2.11.0 (发布):v2.11.0-906-g58b25570c9-dirty
    通知:BL31:建于:2024年11月1日04:20:32

    U-Boot SPL 2024.04-ti-g29d0c23d67ee (2024年11月29日- 11:41:54 +0000)
    SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
    尝试从 MMC2引导
    读取群集时出错
    SPL_LOAD_IMAGE_FAT:读取映像 u-boot.img、err --22时出错
    SPL:无法从所有引导设备引导
    ###错误###请重置主板###
    ---

    此问题似乎与更高版本的 SDK 10和 TI AM62A EVM 版本 PROC135E2有关。
    你能确认你能看到相同的现象吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当我使用不兼容的 SD 卡时、我看到了相同的日志。  

    请使用一些 SanDisk 卡: www.amazon.com/.../ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天,我尝试了两张 SD 卡除了昨天的一张(我使用"Gigastone"第一个).

    1. KIOXIA 32GB SDHC UHS-I (我今天买了这张 SD 卡)
    2. SanDisk 32GB SDHC UHS-I (我以前有过这个)

    当我首先使用 KIOXIA 执行引导时、观察到与前一个相同的错误。
    但是、当我使用 SanDisk One 执行启动时、我可以正确确认启动。

    KIOXIA 和 Gigastone One 可用于 SDK 10之前的版本。
    如果从 SD 引导的角度来看有所变化、稍后的 SDK 10、您能告诉我更多的细节吗?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看发行说明以了解 SDK 9.x 和10.1之间的差异: software-dl.ti.com/.../SDK.html Release_Specific_Release_Notes